This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS76901-HT:最大输出电压和电流限制变化

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910393/tps76901-ht-maximum-output-voltage-and-current-limit-variation

器件型号:TPS76901-HT

您好!

该器 件显示其绝对最大输出电压额定值为7V、最大输出电压为4.5V。这限制了该器件连续工作电压为5V、或者我能否以5V 电压运行该器件、而不会出现许多问题。  此外、您是否知道505mA @ 210deC 电流限制的精确度(该电流限制的变化程度有多低)?   

谢谢、

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    对于 VOUT、最小 VIN 为5V、因此在最大负载减去压降时、似乎4.5V 是允许的最大电压。  

    我必须查看我是否可以找到数据、但我怀疑精度会受到多大影响、我需要查看我们是否可以提取旧数据来显示实际限制。

    电流限制。 这也需要一些挖掘。 我可以说、它的设计使器件能够调节最大额定电流(I..电流限制不小于100mA)。

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我对您关于输出电压问题的答案有点困惑。  我知道最小输入为5V、但我不打算对输入施加5V 电压。  我计划为输入提供大于5V 的电压、这将为输出提供足够的裕量。  在输出限制为7V 绝对最大值的情况下、我假设输出应该能够获得5V 电压、因为该器件需要断电至预期运行寿命。   

    此外、您是否能够了解有关电流限制的更多具体信息?  感谢你的所有帮助。

    -Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    我在设计团队中有这个问题要进行验证。 我的答案只是查看数据表中建议的最大电压为4.5V 的原因之一。 如果您有足够的余量、我不确定是否会对精度产生影响、也不确定是否有其他任何影响、但我不认为这会对可靠性产生影响。 我希望现在可以得到确认。   

    希望我们能很快得到确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    没关系。  我只是想确保我们在同一页上。

    谢谢、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、  

    我们有时间进行设计、下周初他们就会得到答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    您能否向我提供有关问题解决方案状态的更新信息?   

    谢谢、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    应该研究这一点的人还没有开始。 我刚刚收到确认。 他们将在下周获得。

    很抱歉耽误你的时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    这很不幸、但应该可以。  感谢您将此事重新摆在最重要的位置。  祝你度过美好的一天!

    -Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    工程团队是否有机会查看我的问题?   

    -Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    他们一直在尝试研究这个问题、并且在建立这个非常旧的数据库时遇到问题。 您是否碰巧有 EVM 并且您试过它? 我相信它会起作用、但与您一样、我更喜欢在这个答案后面提供一些数据。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我没有 EVM、也没有 LDO 可用于任何实验。  如果工程团队找不到数据、我可能需要获取器件的低温版本并运行一些测试。  我们将此器件的裸片版本用于较低的内部电压、并希望将其用于5V 内部电压、但我不想冒险损坏我们购买的已知合格裸片。  请保持更新、如果看起来很快就找不到答案、我将关闭此主题。

    感谢您的帮助、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    低温版数据表显示5V 正常:

    因此、我想知道扩展温度团队在较高温度下是否看到 VDO 增加超过了。  我的怀疑是、他们是从5V 的最小输入电压角度来看待这一问题、以满足目标应用的需求。  

    希望我们很快就能澄清问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    通过查看低温版本的数据表、我发现该器件既可在固定电压下购买、也可在可调节电压下购买。  这让我想知道高温器件是否能够通过线性连接配置固定输出电压。  我看到一些 LDO 具有焊盘、可用于根据特定焊盘的焊盘配置设置基准电压。  此器件的 DS 有多个"请勿连接"焊盘、我想知道这些焊盘是否可以用于此目的。

    -Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    我不确定。 这就是我希望设计团队对此进行研究的原因。 对于较旧的器件、HT 团队是另一个团队、负责获取我们的器件并进行一些更改。 显而易见的是移除/更改热关断。 不确定他们是否做了更多的事情。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    有道理。  感谢您努力解答我的问题。  如果该器件可通过键合线进行编程、则会减少在我所需的电压下运行所需的占用空间、这将是一个很好的消息(手指交叉)。

    -Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我想让您知道、我将有关焊球配置的问题移到了相关的问题线程中:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/916982

    我不希望这个主题在杂草中脱落、以防其他人引用此主题。

    谢谢、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    只是一个更新、我仍在等待设计团队的回复。 您是否可以访问 EVM 进行测试? 如果没有、您是否需要订购可 用于测试的 EVM 的帮助?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您的更新。  我将等待响应。  到目前为止、我们针对高温应用的解决方案是在外部提供5V 电压、如果事实证明 LDO 上的5V 输出不是大问题、则需要为 LDO 配置电源。   

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    只是一次更新。 了解这方面的详细信息并不容易、我们仍在尝试了解推荐输出电压降低至4.5V 的原因。 现在的假设是、可能是中的一个组件。 此设计(例如 ESD 结构)可能会在高温下降级。  

    这也是目前的猜测、团队仍在挖掘。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您不断为我提供最新信息。

    此致、

    Brandon