This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:BQ25886不工作

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913606/bq25886-bq25886-not-working

器件型号:BQ25886

您好!

我在 独立模式下使用的是 BQ25886、而不是使用 OTG 功能。 我对它有一些问题和疑问、请提供解决方案建议、  

1) 1) 如果我不连接电池、则在输入电源为5V、电流为2安的情况下、我不会在 SYS 引脚上获得任何电压、

2) 2)我已将 Vset 设置为8.4V (Rset=150k)、但电池电压为6.5V 时 BAT 上的电压保持不变。 STAT LED 也亮起。

3) 3)由于我不使用 USB OTG、我已将 D+和 D-与200欧姆电阻短接(未在原理图中更新)。 OTG 接地。  

4) 4) ILIM 通过555ohm 电阻器设置为2A、而 Ichgset 使用3.81k 电阻器设置为1A。 (此外、10uF 电容器连接到 PMID。t r 接地、未在原理图中更新)

正如数据表中指定的、我希望所有连接看起来都很好、但不知道它不工作的原因。 如果电路中有任何设计问题、请予以回复。

请找到电路,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    我们建议 PMID 上的最小值为10uF。 遇到问题时、您可以捕获 VBUS、BAT、SYS 和 SW 的波形吗?

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mike Emanuel、

    我将捕获并共享波形、

    根据我的分析和观察结果、Vbus 为5.2V、BAT 为6.7V (电池电压为0V、无电池电压为0V)、SYS=6.7V (电池连接时、0V、无电池)、SW 为8.7V (纹波为0.5V)

    谢谢、

    Vishwanath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael Emanuel、

    由于我们没有4通道 DSO、因此我无法获取您提到的所有波形。 请查看以下 VSYS 和 Vbus 输入电压的波形。

    输入源为5V 2A 电源、在没有电池的情况下连接时、VSYS 中会出现7个脉冲、并逐渐降至200mV。 我将尝试一次提供其余波形2、请进行合作。

    还需要回答以下问题。

    1) 1)我不使用 OTG、它接地。 D+、D-短接200欧姆电阻、当 ILIM 连接555欧姆电阻时如何工作? 将优先考虑当前的哪些选择?

    2) 2)根据数据表的规定、它是否进入 HIZ 模式? 因为 STAT LED 闪烁7次并熄灭?

    请澄清并建议我使其发挥作用。

    3) 3)我计划尝试在 D+和 D-处移除200欧姆、并将 ILIM 设置为300mA 至500mA 并观察结果、它是否起作用?

    谢谢、

    Vishwanath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael Emanuel、

    请找到以下波形、

    谢谢、

    Vishwanath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael Emanuel、

    请找到您所询问的有关波形的附加文件夹、

    谢谢、

    Vishwanath Ge2e.ti.com/.../BQ25886-waveform.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael Emanuel、

    请找到您所询问的有关波形的附加文件夹、

    谢谢、

    Vishwanath Ge2e.ti.com/.../4643.BQ25886-waveform.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael Emanuel、

    请找到您所询问的有关波形的附加文件夹、

    谢谢、

    Vishwanath Ge2e.ti.com/.../7585.BQ25886-waveform.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    您能否确认您的测量的是原理图上的引脚 VBUS、而不是 VIN 标签? 此外、您能否测量从适配器到 VBUS 引脚的阻抗? 我担心 VBUS 上的电压与 VIN 标签不同。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:

    我仅在 Vbus 处测量、靠近去耦电容器 C2端(测量值为5.1V)。 适配器到 Vbus 的阻抗为0.2欧姆、压降看起来非常小、可以忽略不计。  

    适配器没有 D+和 D-引脚、对高达2.5安培的适配器进行负载测试、未观察到任何问题。

    当适配器通电时、PG LED 也会熄灭、而 STAT LED 在电池通电期间亮起。 但电压显示电池电压。

    当电池未连接且未通电时、PG LED 持续亮起、STAT LED 闪烁7次并熄灭。 VSYS 达到5V 并逐渐降至200mV。 VBAT 为0V。  

    尝试在 D+和 D-之间移除200欧姆(保持断开)、无正结果、在44 μ F 电容器之前包含 VSYS 的5欧姆电阻、无正结果、ILIM 和 ICHGSET 电阻分别限制为较低的输入电流和充电电流、无正结果、

    请建议您还可以做些什么。

    谢谢、

    Vishwanath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishwanath、

    您是否有系统负载、如果有、有多少?

    您能否探测 REGN、STAT 和/PG 电压? 我需要验证 REGN 是否打开。

    最后、您是否曾尝试添加 PMID 电容? 这对于转换器的运行是必要的、但您的原理图中没有电容。 请添加此内容、如果有任何更改、请告知我。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    如所述、原理图中的 PMID 电容器未更新。 但我为 PMID 放置了10uF 电容器。 也在20uF 条件下进行了测试、无正结果。  

    如果未连接电池、如果我打开电源、REGN 将测量0V、这意味着 LDO 无法导通。 在本例中、/PG LED 变为高电平。 VSYS 读取0V。 STAT LED 闪烁7次并永久熄灭。  

    在电池连接并打开电源的情况下、STAT LED 持续亮起、但 Vbat 与6.5V 左右的电池电压相同。 VSYS 读取的电池电压为6.5V。

    我还有一个观察结果、如果我移除4.7uF REGN 电容器、(无电池)、 REGN=5V、 VSYs=6.2V、/PG LED:ON、 STAT LED:关闭。

    如果我将电池连接到上述配置、Vbat 与电池电压 I、e、6.5V 相同。

    请进一步建议、

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    很清楚、PMID 电容器不是可选的。 REGN 未开启这一事实表明您的输入源有问题。 您能否验证您的输入源是否有效? 保险丝是否熔断?

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我确认 PMID 引脚上包含20uF 电容器。

    如果保险丝被熔断、当建议的4.7uF 电容器被移除时、我们如何获得 REGN=5V?

    在这种情况下、我们将获得 VSYs=6.2V。 而 Vbat = 4.4V、没有电池、如果我们连接电池、则 Vbat 仅保持电池电压。  

    我们验证并验证了输入源的电压范围是5V 2A、这是我们的定制设计、它没有 D+和 D-、这是否会导致某种问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    REGN 未开启似乎表示输入源有问题。 我们需要验证输入是否连接到 VBUS、以及保险丝在该过程中是否未熔断。 当 REGN 未导通时、您能否探测 VBUS 引脚、而不是适配器引脚?

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请参阅以下实验、

    >无电池

    a)删除了 REGN 的4.7uF、然后 REGN 开启并找到5.3V、VSYs=6.2V、Vbat=4.32V。 (IC 配置为提供 Vbat=8.4V、Vset=150k Ω。)

    如果我连接电池(电压为6.5V 的7.4V 2S 锂聚合物电池)、则 REGN=5.33V、VBAT=6.5V、ICHGSET=400mV、ILIM=0.00V、VSYs=6.5V。

    如果可能、请回答以下问题、

    1) 1)我给出的电路原理图是对的还是错的?

    2) 2) D+和 D-短接200欧姆、是对还是错? 此外、如果我移除200欧姆并保持开路、会发生什么情况?

    为您提供的说明、

    1) 1)保险丝未熔断、实际上我已经测试过绕过保险丝。

    2) 2) REGEN 通过移除4.7uF 电容器来开启。

    3) 3)我们的电源由2个产品供电、可轻松提供高达2A 的电流、唯一的问题是它没有 D+和 D-引脚。 源极的正极和负极分别直接连接到 BQ25886的 Vbus 和接地端。

     我已附上波形供您参考、

    谢谢、

    Vishwanath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    如果添加了 PMID 电容、则原理图是正确的。

    是否确定在连接 REGN 电容器时、它是否正确连接? 请确保电容未通过连接方法短路。 正确添加 REGN 电容不会使其对地短路。 是否有其他方法可以连接该电容器以确保其正确连接?

    您说这些波形没有电池、热敏电阻的状态是什么?

    您能详细介绍一下您的电池连接吗? 4.32V 时电池的锯齿波形看起来不正确。

    对于 D+/D-引脚、短接引脚表示适配器是 DCP、并且可以支持3A 电流。但是、您的适配器无法支持3A 电流。 您需要按照 BC1.2规范为适配器正确连接 D+/D-引脚。 否则、该部件将尝试从输入端拉出超过2A 的电流、并熔断保险丝和/或开始损坏适配器。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们添加了 PMID 电容器。 该电路在"Meanwell "电源5V 5A 下进行了测试、但结果相同、

    谢谢、

    Vishwanath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishwanath、

    您能否确认 REGN 电容器的连接? 您的帖子表明识别输入时出现问题。 如果您在最后一篇文章中注意到、SYS 引脚在从 BAT 上电时跟随 BAT 引脚、表明输出没有问题。 此外、在数据表中、它指出 REGN 在通过电池供电时不会亮起。

    但是、当您移除 REGN 电容并尝试为输入上电时、BAT 引脚不会表现出常规行为。 在数据表中、REGN 引脚被描述为"栅极驱动电源"。 您需要确保该电容器的正确放置、并确保 REGN 接通、以便使用该电容器进行转换器操作。 请参阅第8.3.3节、了解器件如何加电。 您必须通过不良源认证、输入源类型检测、为 REGN 加电和转换器加电。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    如数据表中所述、

    电源通电后、|PG LED 亮起并熄灭、我希望较差的电源鉴定工作正常(以下状态 LED 亮起)、

    Rgen 还具有5.24V 的平均电压、看起来像锯齿一样、这是否正确?

    如需了解相关信息、我们正在使用的曲折型电源是经过测试和评估的5V 和5A 电源。

    谢谢、

    Vishwanath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    此时、我建议订购 EVM。 请尝试使用 EVM 进行充电、并查看是否调节了 SYS。 确认 IC 的运行后、请将其与电路板上的 IC 交换、并尝试通过 EVM 验证其运行情况。 请告诉我您获得的结果。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    正如您所建议的、我们已经计划进行同样的操作、

    但现在 REGN 在器件开启时电压为5.23V (连接4.7uF)、且电池连接

    VSYS 也即将推出、电池电压大约为7.8V、SW 引脚中无脉冲、我们可以为此做些什么?

    如需了解相关信息、

    我们已将 Vset 设置为8.4V (Vset 为150k 电阻)。 STAT LED 持续亮起、PG LED 熄灭。 电源似乎没有问题?

    谢谢、

    Vishwanath G  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    输入电缆有多长? 长度可能会影响输入的限定。

    EVM 订单的状态是什么? 这将有助于调试您的电路板和 EVM 之间的任何差异。

    当您测试 EVM 时、请告诉我。  

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    最后、我们发现了我们的设计问题、我们对此进行了修改、电路正在工作、正在进行评估。

    感谢您的合作、

    此致、

    Vishwanath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishwanath、

    请问您的原理图设计问题是什么? 我认为我遇到了与您相同的问题。

    感谢您提前提供信息。

    此致、

    Wenting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、在更新新原理图时、PG 和 ILIM 引脚互换、上面显示的原理图是正确的旧原理图。

    现在器件运行良好、我们还需要注意电源输入、例如、我已经使用5V 5安培电源进行了测试、其中1A 的充电电流限制满足要求、

    如果我们使用5V 2A 电源进行测试、器件仍然工作、但充电电流仅为0.45安培、Vbus 根据数据表的规定从5V 降至4.6V。、

    请勿使 REGN 过载、所有推荐值和要遵循的 PCB 布局布线过载、否则工作正常、

    谢谢、

    Vishwanath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishwanath、

    非常感谢您提供的信息。 我发现了 REGN 错误。

    此致、

    Wenting