This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180D 交流欠压保护(交流欠压保护)

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM8364, UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917797/ucc28180-ucc28180d-ac-under-voltage-protection-ac-brown-out

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件:LM8364UCC28019A

你好。

我将 UCC28180D IC 用于 PFC 控制器。  

我想补充交流欠压保护(欠压保护)的功能。

我℃了控制 IC LM8364、但额定工作温度为-40~85 ̊ C。

它必须超过125℃。  因此我无法使用 LM8364。

对于交流欠压、请推荐使用调整控制 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    如果无法使用 LM8364、则无需控制 IC 来生成欠压信号。

    所示的原理图使用两个 NPN 晶体管。

    欠压的实现非常简单、无需解释

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 John。

    感谢您的回复。

    我找到了 UCC28019A、它具有自转输出功能和固定65kHz。

    我将考虑使用该 IC。

    无论如何、如果  可能、请告知我您提到的半导体价值。

    欠压点的交流电压为75Vac (关断:约75Vac、导通:约80Vac)

    并推荐合适 的齐纳二极管和 BJT。

    此致。

    DH.Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DH Kim、您好!

    我很清楚如何满足您的设计要求。
    这些器件可由具备电子产品和基础知识的任何人选择
    我允许您自行选择这些器件。

    祝你好运

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 John。

    谢谢。 我将根据您的意见尝试自行设计。  

    此致。

    DH.Kim