This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:故障

Guru**** 2562180 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918018/ucc27524-failure

器件型号:UCC27524
主题中讨论的其他器件: UCC28070

大家好、团队、

这与 UCC27524驱动器故障有关。

我们将使用该驱动器驱动两个并联 MOSFET。

问题是在负载条件下驱动器发生故障(开路对地短路)。

如果没有负载、它将完美工作。PFC 输出、我们将在无负载的情况下获得380V 电压。

此应用使用的 PFC 控制器 IC 是 UCC28070。

扼流圈值为500uH、CT 值为1:200。

使用的拓扑交错

请提出建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuradha 您好、

    感谢您关注 UCC27524。 有多种情况会导致驱动器器件出现故障、因此我将提出一些问题来帮助解决您的电路中可能存在的问题。

    关于无负载条件下工作以及负载故障问题的说明、我希望在负载条件下、动力传动系中存在更高的 dV/dt 和更高的电流、这两种情况都可能导致驱动器控制信号上的噪声尖峰或纹波、甚至可能 驱动器输出上的电压尖峰。

    确认所有电压在数据表建议的额定值(VDD 4.5V 至18V)范围内、在运行条件下引脚0至18V 内、包括电压尖峰或噪声。

    我通过记录示波器图来确认的两个初始内容是:

    1) 1)确认 INA 和 INB 没有可能误触发驱动器输出的高频振铃。 记录 INA 和 INB、并使示波器探针尖端和接地尽可能靠近驱动器引脚。 记录在包含多个周期的时基上、也记录在时基上、您可以看到打开和关闭详细信息、包括任何电压振铃。

    2) 2)记录 OUTA、 OUTB、INA 和 INB、以确认驱动器输出上是否存在电压过冲或下冲。 驱动器输出上过大的电压瞬变可能会导致您所描述的故障。

    为了解决可能出现的驱动器输入信号噪声问题、我们建议在驱动器输入端使用小型 R/C 滤波器、电容器应尽可能靠近驱动器引脚。 从51欧姆和100pF 开始、这只是5ns 的时间常数、不应对性能产生太大的影响。

    如果存在驱动器输出过冲或下冲、我们建议将小型肖特基二极管从驱动器输出端放置到 VDD 和 GND、以限制正负电压、

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的支持。

    我将检查您建议的所有条件。

    此致、

    Anuradha