This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:TPS2373+UCC2897A 设计问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, UCC2897A, TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915029/tps2373-tps2373-ucc2897a-design-issue

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: UCC2897ATPS23881UCC2897

您好:

我已经关注"www.ti.com/.../PMP21103" 设计产品(PoE 分离器)。

  • IC:TPS2373+UCC2897A)
  • 隔离模式/Class8/DC 12V 输出

我们的中国台湾 TI 代理"Aarrow " FAE 已经审核了电路正常。
采样运行后。 PoE 分离器功能不正确。

虽然我已经为 Arrow 的 FAE 调试提供了帮助、但我仍然希望能够理解
并加快解决该问题。

产品状态

1.如果使用 PSE 输入(请参阅电路02)、VPP 的电压为48V。
  但 Vcout 只有几个脉冲电压(非常低)。 LD1 (TPL/TPH)始终闪烁。

2. 12V 直流无任何输出电压
   (放弃 PSE 输入)我尝试使用电源提供直流电源(请参阅电路04和05)。

  • 点01 =直流48V
  • 点02=DC 12V

但仍然没有任何输出电压。

您可以帮助查看电路吗?
请参阅以下内容。

谢谢!

卡斯帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caspar 您好!

    您使用的是哪种 PSE?

    此外、系统上是否存在任何负载?

    您是否能够显示 Q9的 VCOUT、Vout 和栅极波形的示波器截图?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    • PSE:TPS23881 EVB (请参阅下图)
    • 仅此产品电路。 不会增加任何其他负载  

    关于 VCOUT/TPH/TPL/Q9栅极波形。
    请参阅以下内容

    测量点

    • VCOUT=>LD1引脚1
    • TPH=>R15至 U1引脚18
    • TPL=>R16至 U1引脚17
    • Q9门=>U2引脚12

    卡斯帕

    VCOUT/TPH/TPL

    Q9栅极

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试添加一些负载、例如10欧姆、谢谢。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    很抱歉我不确定。
    如果您的意思是12V 输出点会增加负载。(请参阅下图)
    我已经尝试使用"直流电子负载"添加1A 负载。
    但仍保持相同的状态。(LED 闪烁、无12V 输出等)

    如果我不理解您的意思、请再次说明详细位置。

    谢谢!

    卡斯帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Casper、您好!  

    您可以尝试使用 C27上的直流电源为电路板供电吗?  

    这样、我们就可以了解直流/直流是否正常工作、因此我们可以确定问题的根源是存在还是 PoE 部分。  

    此外、您是否能够显示输出电容值?

    最后、您使用的 PSE 应具有可指示有效检测的软件。 它是否显示 MPS 电流?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    UCC2897电路问题。 我们工程师的 FAE 发现 D22组件错误。
    如果 D22更改为 TL431AIDBZR。 UCC2897电路可以正常运行
    (在 U1 (TPS23881)/L3中删除了、并使用外部直流电提供48V/12V 电压状态)。

    但现在我没有此组件(TL431AIDBZR)。我已申请"TL431AIDBZR"样片。
    因为我仍然希望自己重复这个状态、以确保替换可以解决 UCC2897输出问题。


    请临时关注 TPS23881 LED 问题。
    我已经删除了 L3和 U22 (UCC2897)并使用 TPS23881 GUI 来捕获图片。
    请参阅以下内容。
    LED 问题。 你有什么建议吗?

    卡斯帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 D22错误、这种行为是合理的。 这是反馈网络的电压锁定电路。 如果设置不正确、它将发出输出正处于高电平或关闭状态的信号、以便控制器对此做出反应。 我认为最好的做法是等待样本。 请告诉我它是怎么发生的。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    谢谢! 更新产品状态。 我们工程师的 FAE 已经解决了直流输出问题。
    12V 电压输出正确(使用 POE-PSE 输入)。但输出功率小于40W。 座席的 FAE 仍在调整。


    请帮助您关注 TPS23881 LED 问题。
    请参阅以下内容。我已获取 VCOUT 信号。
    VCOUT 电压不稳定(Max=14.8V、Min=6.4V)。
    LED 始终闪烁

    LED 问题。 你有什么建议吗?

    谢谢!

    卡斯帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael:

    LED 始终闪烁问题的更多信息。

    你有什么建议吗?

    谢谢!

    卡斯帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Casper、您好!  

    我建议为 TPS23881创建一个新帖子、因为我对该部件不太熟悉。  

    我知道 EVM 的输入端有一个 LED、如果它在闪烁、听起来可能会断电。 但是、我会再次创建一个新的线程。 谢谢!

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:


    感谢您的支持。 我已经重新创建了另一个问题。


    卡斯帕