This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:关于系统负载和某些额定功率。

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918300/bq25703a-regarding-the-system-load-and-some-power-rating

器件型号:BQ25703A

感谢您的回复、先生、

是否需要在没有系统负载的情况下对电路进行任何更改、更重要的是、我的适配器额定值为15V、2.4A、我的电池需要在11.1V/3.1A 充电、它可以正常工作、我将使用 esp32作为控制器...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在没有系统负载的情况下运行无需任何更改。 查看输入功率和输出功率、您需要在满载时实现96%的效率。 我们的降压/升压电荷具有最佳效率、尤其是当输入电压接近输出电压电平时。 另一方面、您充分利用适配器电源、这意味着您没有足够的裕度来处理过载瞬态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、先生、

    在工作条件下,芯片本身的功耗是多少 SIR…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、先生、

    我能否获得任何解决方案来检查电池是否存在并相应地更改 CELL_BATPREZ 的电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    功耗规格位于数据表静态电流部分。 您可以针对不同的 CELL_BATPREZ 设置调整电阻分压器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、先生、

    我们能否更改 IC 的默认地址(即 D6h 地址)....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../919379

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、先生、

    我连接了不带主器件和的电路  

    要求:

    适配器输入:15V/2.4A。

    电池额定值:11.1/6.4A。

    充电速率为12.6V/1.240A (电池有6节电池、其中电池以串联和并联网络的形式排列、可实现3节电池。每节电池的额定值为3.67V/3.1A)。

    如果需要进行任何更改、您能提供帮助吗?

    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_ganesha_5F00_2020_2D00_07_2D00_03_5F00_16_2D00_13_2D00_03.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinith:

      这是第三篇文章、与原理图相关的问题相同。 我已经提供了所有资源来查看原理图。 请参阅先前的帖子。  https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/920027

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在充电器设计中没有使用过任何系统、因此我应该对 VSYS 引脚执行什么操作、到现在为止、我已经将它连接到 BAT-FET 源极引脚、它可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/920941?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A438626