您好!
客户按照数据表中的标准设计使用 LM5576 IC 构建了一个小型试验 PCB (请参阅随附的)。
它们将输出电压设置为12.4伏、最大输入电压为70伏。
当它们将电源电压增加到40伏直流以上时、输出会降至刚好超过1伏。
他们尝试删除 R2、R10和 C12、但遇到相同的问题。 SD 引脚显示4伏、Vcc 引脚显示7.1伏。
当输出关闭时、这些电压不会改变、但 SS 引脚上的电压确实会下降
他们没有连接 IC 上的接地焊盘、但这会导致这样的问题吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户按照数据表中的标准设计使用 LM5576 IC 构建了一个小型试验 PCB (请参阅随附的)。
它们将输出电压设置为12.4伏、最大输入电压为70伏。
当它们将电源电压增加到40伏直流以上时、输出会降至刚好超过1伏。
他们尝试删除 R2、R10和 C12、但遇到相同的问题。 SD 引脚显示4伏、Vcc 引脚显示7.1伏。
当输出关闭时、这些电压不会改变、但 SS 引脚上的电压确实会下降
他们没有连接 IC 上的接地焊盘、但这会导致这样的问题吗?
谢谢
您好、输出通常是输入电源受限或器件进入电流限制的迹象。
随着输入电压的增加、输入电流应该会下降、因此 Vin 是 appropriate...can 您确认 Vin 电压?
如果 Vin 电压合适、您能否共享稳态波形? (SW、VIN、VOUT)。 通过从示波器探针到 DUT 的低电感连接、确保 SW 测量性能良好。
虽然外露焊盘本身有助于提高器件的热性能、但器件运行似乎不需要外露焊盘。
在此基础上进一步:
根据技术文档、他们已经尝试在 cramp 和 VCC 引脚之间安装一个电阻器、如果输出大于7.5伏、建议这样做。 它们计算了24伏输出的250k 欧姆电阻、但在使用示波器上的测试引线接触 VCC 引脚之前、输出不会开启。 之后、它们可以移除引线、并且仍然在输入超过40伏的情况下运行 I、并且仍然运行。
这引起了更多的问题和关切
为什么它们必须触碰 Vcc 引脚才能启动电源工作? 在多个电路板上启动器件时需要执行相同的步骤。