This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2856-Q1:CL SS (引脚1)电流

Guru**** 2424610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911898/uc2856-q1-cl-ss-pin1-current

器件型号:UC2856-Q1

您好、论坛、

我们的一款产品在电压模式配置中使用 UC2856QDWRQ1。 我们将研究该芯片的电流限制/软启动。 有人能告诉我在整个额定温度范围内引脚1 (电流限制调节/软启动)的拉电流和灌电流是多少?

提前感谢、

David Young/HDL 研究实验室

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将按照您的要求与设计团队联系、并在3-4天内回复您。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有一位客户的问题完全相同、他们也希望在整个额定温度范围内为引脚1提供拉电流和灌电流(电流限制调节/软启动)。

    提前感谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sonal、

    是否有与此相关的更新?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    我仍在等待团队作出响应。 我将尝试追踪该请求。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sonal、

    团队是否提供任何更新?

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    |在当前情况下、听到这些声音需要更长时间。 我今天再次与他们联系。 我会尽快通知您。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Sonal!

    更新可用后通知我。


    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们的客户正在等待此更新。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    我能够与负责的团队进行跟进、我发现了以下内容。  

    此控制器是1991项目、我们没有您请求的信息、可以随时访问。 但是、如果这是一些对业务很重要的信息、我们必须计划表征/验证时间表、以便从芯片中提取数据。 这一过程可能长达数月、具体取决于请求的优先级。

    此致、

    区域