This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:降压/升压设计正在为 MC60 GSM/GPS 模块供电。 具有1.6A 突发电流和平均1A 消耗。 在1.6A 突发传输后、TPS63020进入900mV 输出

Guru**** 2770475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917590/tps63020-buck-boost-design-is-powering-an-mc60-gsm-gps-module-has-1-6a-burst-current-and-average-1a-consumption-the-tps63020-goes-into-900mv-output-after-the-1-6a-burst-transmission

器件型号:TPS63020

您好!  


 与 TPS63020降压/升压 IC 原理图设计相关的 PFA 图像。  
降压/升压设计符合以下规格-  
输入电压(最小值)- 3V 输入电压(最大值)- 4.2V  
Iout = 2.1A Vout = 4V  

此降压升压转换器为平均1A 电流消耗和1.6A 降压传输的 MC60 GPS/GSM 模块供电。  
在这个1.6A 突发传输后、可以看到降压升压器进入900mV 的输出状态。  
我们已将此问题与降压/升压 TPS63020 IC 输出本身隔离。  

请告诉我是否有任何我忽略过的东西。 我是否可以在这个电路中修改任何内容来解决这个问题。  

期待您的回复!
非常感谢您的支持。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milind、

    当示波器出现问题时、请测量 TPS63020的输入和输出电压。

    在原理图中、我可以找到信号 MC60_VBAT 和 MC60_SW。 请向我解释这些器件的功能、如果可能、也使用 VIN 和 VOUT 测量这些器件。

    如果您可以测量在4V 线路上流动的电流、这也很有趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、  

    感谢您的回复!
    应测量这些参数并在一段时间内提供相同的值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    MC60_VBAT 为 MC60模块供电。 该线路直接连接到 MC60模块。 MC60需要4V 电压。

    MC60_SW 用于以编程方式打开和关闭 MC60。 然而、出于调试目的、此电路未组装在电路板上、并且 MC60_PWR 接头用跳线短接。  

    PFA 示波器读数的降压/升压 IC 输入/输出读数。  
    我记录了两个场景。  

    连接 到降压/升压输出(4V)的 MC60 VBAT 线路  


    2. MC60 VBAT 线路未连接到降压/升压输出(4V)  

    此处我们可以注意到、场景2中的降压/升压输出在 MC60模块激活后降至1V 左右。  
    请提供您对此的见解。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milind、

    当施加4V 电压时、MC60是否可能消耗大量电流? 当您直接从电源供电时、您能否使用进入 MC40的示波器测量电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、布里吉特、  

    在 MC60_VBAT 线路上添加了两个1000uF 电容器。 这解决了问题。  

    感谢您的支持。  

    此致、  
    米林德 M  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milind、

    非常感谢您的更新。