This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140:TPS54140启动问题

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912135/tps54140-tps54140-startup-issue

器件型号:TPS54140

尊敬的团队:

TPS54140出现启动问题。 我们不确定它是否是由输入端口引起的。 12V 输入 与  6欧姆电阻器和 100m 网络电缆串联。 2根导线用作 VIN+、2根导线用作 VIN-、2根导线用作 VIN+。

原理图:

波形:VIN-黄色;VOUT -蓝色。

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在哪个点探测输入电压和输出电压? Vin 是在长线的起始端子还是在器件 Vin 和 GND 引脚上进行测试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    感谢您的回复。

    客户在 IC 的 Vin 引脚进行测试、我没有在长线的起始端子获得波形、但他们正在测试。

     当增加3m~5m 长的导线时、会发现启动正常。 随着导线长度的增加、会出现异常现象。 导线长度是否会影响 IC 启动?

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在 Vin 引脚上测试输入电压、则除下冲尖峰外、它看起来正常。 长导线具有较大的寄生电感、因此最好在输入中添加一个较大的 E-cap (如100uF)以避免不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    感谢您的回复。 当距离@50m 时、添加大电容会变得正常。 但在导线长度为100m 时仍然不稳定、尤其是在负载变化时。 您能给一些建议吗?

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电容值是多少?在哪里添加?