This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:未充电。 和充电 LED 问题

Guru**** 2508765 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917360/bq24070-is-not-charging-and-charging-led-issue

器件型号:BQ24070

您好!

我们使用的是 BQ24070、我们面临着问题。

1) 1) BAT 引脚上的电压为4.2V、但它不会为电池充电。


 2) 2)同时 LED (STAT1)持续亮起。 甚至 在电池断开时也是如此。

请检查原理图、并告诉我该电路的问题是什么。

谢谢、

Talha Waheed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Talha、

    1. 蓄电池负极端子是否连接到与 BQ24070相同的接地端? 我在原理图上看不到它。
    2. 4.2V 是电池稳压电压、器件不会充电超过该电压。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电池引脚上的电容应至少为33uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Nick、  

    非常感谢您的快速响应。
    1) 1)充电问题已解决、因为存在保护电路和电量监测计、并且正在管理负极端子。 因此、我们在没有电量监测计的情况下进行检查、它开始充电。

    2) 2)现在我们面临的问题是充电 LED (STAT1)持续亮起、即使 IC 在电池达到4.2V 后停止充电。 充电已满(STAT2) LED 不工作、即使 IC 停止对电池充电。 (我们还有保护电路- BQ29700DSER -具有4.275V 过压保护功能)

    对此,

    Talha Waheed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    STAT1和2 LED 是否在预充电和温度故障等其他状态下正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?