This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:软件编程

Guru**** 2554420 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913387/ucd3138-sw-programming

器件型号:UCD3138

大家好、

我们计划在2个应用中使用 UCD3138:

1.48V 至30V/60A、CC 和 CV 模式;

2.48V 至100V/1A、CC 和 CV 模式;

对于 UCD3138、我们有2个问题:

GUI 可以监控电源状态、但 GUI 是否可以更改 UCD3138的参数、以便我们不需要通过 CCS 更改代码?

2. GUI 能否直接生成代码,以便客户无需进行软件编程?

3.我们是否有 UCD3138软件设计应用手册或说明?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI 可以更改 TI EVM 代码的有限参数。  大多数代码允许更改数字补偿滤波器的滤波器参数。

    通常可以更改死区时间、Vout 电平以及各种故障和警告电平等内容。   

    GUI 有时可以生成用于写入这些参数的代码。  否则、它无法生成代码。

    主要软件设计手册称为技术参考手册。  它在这里:

    本文档主要介绍 UCD3138、这是该系列中的第一个芯片。  其他芯片非常相似、但它们都有不同的增强功能。  最大的增强是对所有 A 版本芯片的增强。   UCD3138A 迁移指南中介绍了其中的大多数增强功能:

    此外、还有适用于该系列中所有其他芯片的迁移指南或编程手册。

    此外、还为越来越多的电源拓扑提供了 EVM 代码。  这些示例不仅提供了 UCD 系列的常规编程示例、更重要的是、它们展示了如何配置 UCD 功能强大的状态机、以最低或无软件开销运行电源补偿环路和故障检测。  即使您正在使用新拓扑、我们强烈建议您从现有 EVM 代码中最接近的东西开始。   

    由于 UCD 用于高电压、高电流隔离系统、因此我们的大多数 EVM 代码都用于降压、因此我们拥有一个具有升压模式的双向电源。  这可能是您开始以下工作的最佳场所:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00653

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    感谢您的详细回复!

    一位客户想要知道但我在数据表中找不到的数据、是恒定电流模式下的电流精度? 可以帮帮我吗?

    此外、我从 GUI 中看到我们可以设计 UCD3138的输出电压和电流、因此我想我们可以通过 PMBus 调节电流和电压吗?

    谢谢!

    Gary  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据特定拓扑、硬件、控制环路系数、测试规格和制造容差、恒定电流模式下的电流精度是一个非常复杂的因素。

    如果您处于 EADC 的整个范围内、您的系统非常安静、并且您有简单的瞬态要求、那么恒定电流中的电流精度可能非常高。  如果您的系统有噪声、您不使用 EADC 的整个范围、并且您必须在控制环路上具有非常高的带宽才能处理快速瞬变、则恒定电流精度可能会较低。   

    您当然可以通过 PMBus 更改输出电流和电压、 但是、对于具有不同电阻分压器和不同电压范围的新拓扑、您必须更改固件中的系数、以便从 ADC 测量的电压和电流正确转换到报告给 PMBus 的实际电压和电流。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    谢谢、您的回答非常详细!

    但是、由于我缺乏高功率 DCDC 知识、客户希望实现具有恒定电流和恒定电压模式的48V 降压至30V/60A。 您建议使用哪种拓扑?  我们是否有这样的高功率演示或示例?

    谢谢!

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    如果是非隔离式转换器、则使用两相交错降压转换器。

    如果是隔离式转换器、请使用硬开关全桥转换器。

     您可以将 TI EVM 作为起点:   使用 UCD3138HSFBEVM-029 (修订版 A)

    此致、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该线程已保持安静一段时间、因此我将尝试关闭它。