大家好、
我们计划在2个应用中使用 UCD3138:
1.48V 至30V/60A、CC 和 CV 模式;
2.48V 至100V/1A、CC 和 CV 模式;
对于 UCD3138、我们有2个问题:
GUI 可以监控电源状态、但 GUI 是否可以更改 UCD3138的参数、以便我们不需要通过 CCS 更改代码?
2. GUI 能否直接生成代码,以便客户无需进行软件编程?
3.我们是否有 UCD3138软件设计应用手册或说明?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们计划在2个应用中使用 UCD3138:
1.48V 至30V/60A、CC 和 CV 模式;
2.48V 至100V/1A、CC 和 CV 模式;
对于 UCD3138、我们有2个问题:
GUI 可以监控电源状态、但 GUI 是否可以更改 UCD3138的参数、以便我们不需要通过 CCS 更改代码?
2. GUI 能否直接生成代码,以便客户无需进行软件编程?
3.我们是否有 UCD3138软件设计应用手册或说明?
谢谢!
GUI 可以更改 TI EVM 代码的有限参数。 大多数代码允许更改数字补偿滤波器的滤波器参数。
通常可以更改死区时间、Vout 电平以及各种故障和警告电平等内容。
GUI 有时可以生成用于写入这些参数的代码。 否则、它无法生成代码。
主要软件设计手册称为技术参考手册。 它在这里:
本文档主要介绍 UCD3138、这是该系列中的第一个芯片。 其他芯片非常相似、但它们都有不同的增强功能。 最大的增强是对所有 A 版本芯片的增强。 UCD3138A 迁移指南中介绍了其中的大多数增强功能:
此外、还有适用于该系列中所有其他芯片的迁移指南或编程手册。
此外、还为越来越多的电源拓扑提供了 EVM 代码。 这些示例不仅提供了 UCD 系列的常规编程示例、更重要的是、它们展示了如何配置 UCD 功能强大的状态机、以最低或无软件开销运行电源补偿环路和故障检测。 即使您正在使用新拓扑、我们强烈建议您从现有 EVM 代码中最接近的东西开始。
由于 UCD 用于高电压、高电流隔离系统、因此我们的大多数 EVM 代码都用于降压、因此我们拥有一个具有升压模式的双向电源。 这可能是您开始以下工作的最佳场所:
根据特定拓扑、硬件、控制环路系数、测试规格和制造容差、恒定电流模式下的电流精度是一个非常复杂的因素。
如果您处于 EADC 的整个范围内、您的系统非常安静、并且您有简单的瞬态要求、那么恒定电流中的电流精度可能非常高。 如果您的系统有噪声、您不使用 EADC 的整个范围、并且您必须在控制环路上具有非常高的带宽才能处理快速瞬变、则恒定电流精度可能会较低。
您当然可以通过 PMBus 更改输出电流和电压、 但是、对于具有不同电阻分压器和不同电压范围的新拓扑、您必须更改固件中的系数、以便从 ADC 测量的电压和电流正确转换到报告给 PMBus 的实际电压和电流。
您好、Gary、
如果是非隔离式转换器、则使用两相交错降压转换器。
如果是隔离式转换器、请使用硬开关全桥转换器。
您可以将 TI EVM 作为起点: 使用 UCD3138HSFBEVM-029 (修订版 A)
此致、
肖恩