This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:芯片是否在下次充电之前保持其设置?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, TUSB422, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911392/bq25895-does-the-chip-keep-its-settings-until-the-next-charging

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: TUSB422TUSB320

您好!

我通过 I2C 写入寄存器(例如、充电电流为5安培)、然后拔下 USB 电缆并关闭器件(电池保持插入状态)。 如果我现在再次插入 USB 电缆(没有 I2C 通信)、充电电流是否仍然为5安培、或者寄存器是否恢复默认值?

换言之:芯片是否只要插入电池就保持其设置、或者我必须在每次充电过程之前通过 I2C 重写参数?

谢谢、

Michael


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    如果主机继续写入看门狗定时器位、则只要应用 BAT 或 VBUS、充电器就会保留 I2C 寄存器的值。  如果看门狗定时器位到期、包括充电电流在内的多个寄存器将复位为安全默认值。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我已通过 I2C 禁用看门狗计时器。 因此、无论主机如何、芯片都必须保持设置。 但是、当我在 BQ25895EVM 上进行测试时、第二次插入 USB 电缆时的充电电流为3.7安、而不是设置的5安。 默认值为2.048安培。 您是否知道我为什么以3.7安的电流着陆?

    此致、

    Michael

    
    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    除非您禁用它们、否则每个插件上的相对 VINDPM 会复位、D+/D-重复(复位输入电流限制)。   因此、您可能会受到输入功率限制。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff: 
    感谢您的快速回复。 实际上、我处于输入电流限制范围内。
    遗憾的是、我不理解如何防止在每次插入时重置输入电流限制。 您能给我一个简短的解释吗?

    此致、
    Michael
    
    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    如果您短接 D+=D-而不是连接到 USB 总线、然后将 ILIM 引脚电阻器更改为所需的最大输入电流限值、则输入电流限值将被钳位到该限值。  或者、您可以在 REG02b0中禁用自动 D+/D-。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您的回答有助于理解、但我尚未解决我的问题。

    以下情况:我有一个具有内置电池和主机 CPU 的便携式器件、该 CPU 通过 μ I²C 连接到 BQ25895、用于初始设置寄存器。 我希望客户能够连接任何 USB-C 电源、并与 BQ 讨论电源、在该电压下、可以获取电流为电池充电。 因此、我不能对 D +/ D-短路、也不能禁用寄存器中的自动 D+/D-。 但是、如果他以足够的功率插入所提供的 PD 电源、则充电电流应为5A (输入12V、大约2.1A)、而无需 CPU 再次写入寄存器(主机 CPU 关闭时、器件也应充电)。

    我现在已经尝试了很多 PD 电源、但尚未找到一个能够自动将输入电流限制设置为3.25A 的电源。  根据数据表中的图9、这应该意味着没有 PD 电源单元构成 DCP、否则输入电流限制应该是开路的、对吧? 我想取消电路板微控制器、每次插入电源时、微控制器都必须覆盖输入电流限制。

    我的项目能否与 BQ25895配合使用?

    此致、

    Michael

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    USB Type C 电源使用 CC1和 CC2线、而不是 D+/D-进行电源协商。   BQ25895将无法与 USB Type C 源通信。  您将需要添加附加电路(如 TUSB422 或 TUSB320) 和软件以实现完全通信。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我知道。 谢谢你。 另一个问题:在 BC1.2中、为1.5A DCP 指定了最大电流。 但是、在 BQ25895数据表(图9或表3)中、DCP 的输入电流限制为3.25A。 您能向我解释一下吗? BQ25895中的输入电流限制自动设置为3.25A 的电源类型是什么?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    在该 IC 发布时、 有一些类似 DCP 的适配器提供了超过1.5A 的电流。   该器 件旨在使用 ILIM 引脚电阻器将输入电流钳位到预期/所需的最大值、或依赖 VINDPM 来防止适配器崩溃。  

    此致、

    Jeff