This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:与 VIN = 6V 相比、在 SCP 结果下 VIN = 5V 不正常

Guru**** 2510945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160, LM5160DNTFBKEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915435/lm5160-why-vin-5v-is-not-ok-at-scp-result-compared-to-vin-6v

器件型号:LM5160

尊敬的 TI 员工:

我们正在为  新项目评估 LM5160。 但是、当 VIN=5V 时、我们在测试 SCP 时发现 EVM 存在过流(4.87A)问题。

===

SCP 测试前的配置和准备

  1. 采用 LM5160NTFBKEVM
  2. 移除 R10以使 EVM 支持 VIN (最小值)= 4.5V
  3. 修改 RFB 以配置 Vo1 (初级侧)= 2.5V。

===

问题:出现异常电流,超出 LM5160 数据表中显示的电流限制规格,IPEAK = 4.87A  

条件:VIN = 5V、目的是将 Vo1短接至 GND

 ===

基准情况: IPEAK = 2.4A,在电流限制规格内,对我来说是可以的

条件:VIN = 6V、目的是短 VO1

===

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享示波器快照图和图、说明如何测量初级侧电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    当 VCC < 5.5V (VIN <~5.6V)时 、高侧峰值电流检测会产生噪声。

    在这种情况下、在低侧 FET 上感测电流限制检测。

    当低侧 MOSFET 测量过流时、它将延长关断时间、直到电感器电流降至 ILIM 以下。

    这是谷值电流限制。

    谷值电流在关断时间(即导通时间之后)内感测、因此峰值电流应为 (ΔIL μ A + ILIM)。

    您使用的是 LM5160DNTFBKEVM、它具有一个饱和电流为0.84A 的变压器。

    当电流大于1.5A 时、该变压器的饱和性能也很差、电流无法控制。  

    在饱和状态下、峰值电流限制可能会起一定作用、但电流可能会略微超过 ILIM。

    在饱和状态下、谷值电流限制将不起作用、因为在恒定导通时间内、电感器电流将不可控制地增加。

    您需要使用具有更高饱和电流的变压器才能实现谷值电流限制。

    您需要 Isat > ILIM +ΔIL Ω

    我希望这能解答您的问题、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    这是 osc。 示波器激发@异常电流(IPEAK = 4.87A )

    请检查您是否想要这样做?

    请告诉我您的意见。

    Steve

    e2e.ti.com/.../LM5160-SCP-over-current-at-VIN_3D00_5V.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    清晰明了。 好的、我们同意变压器饱和是这个问题的主要原因。  

    但是、

    我们需要知道 LM5160的高侧和低侧 MOSFET 能够在不损坏的情况下处理多少电流(最大电流容量)?

    您可以向我们提供此信息吗?

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    很抱歉耽误你的时间。

    我将与产品专家联系、尽快解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    下面我们的方面进行了更多调查、以了解您的信息、并请评论原因。

    VIN=5V 时、在 SCP 上配置 LM5160 EVM 不正常

    2、保持 VIN = 5V、并保持 SCP 的异常行为

    3.在外部应用引脚10 (VCC)=6V、同时仍保持 VIN=5V、我们观察 SCP 变为正常(正常)。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    当 VCC < 5.5V 时、 高侧峰值电流检测电路会产生噪声。

    在这种情况下、在低侧 FET 上感测电流限制检测。 这是谷值电流限制。

    由于外部 VCC > 5.5V、高侧峰值电流检测电路更好、即使在低输入电压下峰值电流限制也能工作。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多