This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A24:DS 机械测量差异

Guru**** 2538010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917376/tps54a24-ds-mechanical-measurement-discrepancies

器件型号:TPS54A24

请解决 DS 差异、并让我知道应使用哪些测量值:

  1. 在随附的数据表中、在第40页上、标称引脚宽度为0.24mm、如下面的快照所示
  1. 在第41页上、标称值为0.29mm、引脚25 (散热焊盘)尺寸为2.5x2.45mm
  1. 在第42页、建议的焊盘宽度焊盘焊盘焊盘焊盘焊盘焊盘尺寸为0.24mm、散热焊盘(引脚25)尺寸显示为2.45x2.45mm (在第2点中、相同尺寸显示为2.5x2.45mm) e2e.ti.com/.../TPS54A24.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AL、

    您可能知道、这些工程图会自动附加到数据表中。  当添加第二张图纸时、有人忘记为第一张图纸关闭位。  让我看看我是否可以修复它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Al、

    正如 John 所建议的、从第41页开始的第二张图纸应该是最新的。 对于引脚宽度差异、我已经检查了一些我可以找到的其他图、从我发现的引脚宽度看起来是0.24mm 标称值。 第41页上的0.24/0.34mm 尺寸可能不正确。

    散热焊盘尺寸实际上位于第41页。 2.5mm 的尺寸是引脚7和12之间的中心到中心间距。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Al、

    在接下来的48-72小时内、数据表上应显示具有0.24mm 正确标称引脚宽度的新版本封装图。