This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:软启动期间的电流控制?

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913262/ucc256301-current-control-during-soft-start

器件型号:UCC256301
Thread 中讨论的其他器件: TL431

我们正在考虑将谐振控制器 UCC256301应用于 HV 电容器充电器。

电容器充电器将具有 LLC 谐振转换器拓扑。

 

我的问题:

1) 1) UCC256301能否在软启动期间控制 LLC 转换器的初级电流(通过使用混合迟滞控制)?

2) 2)我的理解是、在软启动期间、UCC256301不使用输出电容器电压的反馈来更改开关频率。

相反、软启动电容器(连接到引脚 LL/SS)的电压用于更改开关频率(只要软启动电容器电压低于 FBreplica 的电压即可)。

是这样吗?

3) 3)是否有任何方法可以在 SPICE 中对 UCC256301进行建模? (基本上只是混合迟滞控制的功能)

 

谢谢、

Goran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC256301确实在软启动期间控制电流。  但是、光隔离器 的光电二极管在启动期间会出现过大的电流 、因此它将过载软启动并需要过多的电流。   然后 ISNS 引脚将进入过流保护并关断。  只要  您使用 Excel 设计工具中的建议补偿 、就不会发生这种情况。  您可以在以下链接中找到 Excel 设计工具。  https://www.ti.com/lit/zip/sluc634 

    我们没有适用于此器件的 Spice 模型;但是、我们有一个可在以下链接中找到的 Simplis 模型。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)从您的答案中可以看到、在软启动期间使用软启动电容器电压而不是 FBreplica 电压来确定频率并不正确。

    我是否正确?

    2) 2)如果不存在来自输出电容器的反馈信号、可以采取什么措施、也就是说、实现该信号非常不切实际?

    通过具有 UCC256301控制器的 LLC 转换器对 CAN 电容器进行充电、仍然只需控制一次侧电流即可完成。

    谢谢、

    Goran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 IFB 电流饱和、它将过载软启动。  以下应用手册在图8和9中包含两个电路、可用于防止光耦合饱和并解决软启动问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能回答我上一封邮件中的第二个问题吗?

    谢谢、

    Goran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不建议尝试控制来自初级的电流。  

    以确保光耦合器反馈正常工作。  我建议在光电二极管上放置一个680欧姆的电阻器。  这可确保 TL431具有足够的电流以较低的输出电压运行。

    此致、