This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92210:0-10V 调光比

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916539/tps92210-0-10v-dimming-ratio

器件型号:TPS92210
主题中讨论的其他器件: PMP6023

您好!

我注意到0-10V 调光比为9:1。 这意味着什么?

有多种0-10V 调光方法吗?它是否始终是使用光耦合器传输信号以控制基准电压的隔离式接口?

0-10V 调光电路是集成在我们的0-10V 调光器件中还是始终外部系统级电路中?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定9:1调光范围是什么意思。  我找不到这方面的任何资料。  您能告诉我这是什么文档吗?

    但是、我发现了一份应用手册、其中讨论了如何使用 TPS92210进行 LED 调光、您可以在以下链接中找到该手册。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢参考指南、更好地了解该器件绝对是有趣且有帮助的。

    我在 PMP6023参考设计指南的介绍中看到了这一点。

    0-10V 调光是否仅用于隔离式设计?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我相信、如果不是孤立的、您仍然可以使用这种技术。  但是、出于安全考虑、它可能是最受欢迎的。

    此致、