This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28610:UCC28610欠压

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913232/ucc28610-ucc28610-brown-out

器件型号:UCC28610

当 UCC28610检测到欠压阈值时、控制器停止开关的速度有多快? 因为它没有在数据表中指定、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    除非在3个开关周期内发生故障、否则转换器不会因故障而关闭。  因此、需要在三个连续开关周期内检测输入欠压。

    即使未指定延迟、也会指定150ns 的 ZCD 延迟。  因此、初始欠压后的延迟时间可能会因而异

    3/fmin + 150ns 至3/fmax + 150ns。

    另请注意、移除线路时、大容量电容器放电会产生延迟。

    DT =(Cbulk/Iin)*(Vin - Vin@欠压。

    因此总的变化是

    (dt+3/fmin + 150ns)至(dt + 3/fmax + 150ns。)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于过载检测、除非在3个开关周期内发生故障、否则同一个转换器不会关断故障吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这是正确的。

    此致、