This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:了解 LLC

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915970/ucc256404-tell-about-llc

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件: UCC28780

您好、E2E、

Q1:LLC 需要 PFC? 如果没有必要、我不喜欢在轻负载时运行 PFC。 (任何负载电流)
Q2:在轻负载时、UCC256404能否将 Vout 从16.5V 降低到6V? 或通过外部操作。
Q3:当输出功率低于0.1W 时、我希望抑制0.25W 以下的输入功率。 请告诉我 TI 推荐的 PFC 控制器。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LLC 转换器可以轻松处理输入和输出中的2:1变化。  然而,比这更广泛的问题通常是一个问题。  这些器件通常用于输入电压固定的大功率应用。

    如果您的功率水平低于75W、通常不需要 PFC。  如果是这种情况、您应该考虑使用和有源钳位反激式。  通过以下两个链接、您可以找到待机功耗低于50mW 的 UCC28780和45W 离线评估模块的数据表。  此外、该设计不使用 PFC、且具有 ZVS。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28780.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想告诉您有关客户请求的详细信息。  我可以通过私人邮件与您沟通吗?

    我为产品原理图绘制了简单的图像。 我希望您检查它。

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    e2e 是一个公共论坛、并得到许多 TI 工程师的支持。  您为什么不能在此处分享原理图以供审核?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户无法发布原理图。 我还要求提供原理图、但他们拒绝了。

    谢谢你。

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    如果您的本地现场应用工程师无法在 e2e 上共享原理图、您可能会尝试联系他们。

    此致、