This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:bq28z610EVM 未与 R1版本连接

Guru**** 2586665 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912264/bq28z610-r1-bq28z610evm-not-connecting-with-r1-version

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610BQSTUDIO

大家好、团队、

我的客户正在尝试测试 BQ28Z610-R1以更换旧器件。

将 BQ28z610从 EVM 重新焊接到 R1版本。

但是、尽管存在用于 R1的.bqz 文件以及最新版本的 bq-Studio (1.3.86内部版本6)、但我们无法对 SREC 进行编程。

请帮我们解决问题。

提前感谢、

-针虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Needhu、

    让我检查一下这个、然后返回给您。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Needhu、

    您能否尝试使用 bqStudio 的测试版本并查看是否已解决此问题? 1.3.100版本。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt

    我对 bq28z610-R1也有相同的问题。

    我已经尝试了1.3.98和1.3.100版本的 bqStudio。

    它仍然不可行。

    请帮助解决该问题。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arey、

    您是否也使用更新的.bqz 进行了测试? 我建议严格遵循 EVM 的用户指南以确定任何问题。

    您是否能够与监测计通信、还是只是对 srec 进行编程时出现问题?

    此致、

    Wyatt Keller