This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53602:PSpice 模型 SNVMA59.ZIP

Guru**** 2511115 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910372/lm53602-pspice-model-snvma59-zip

器件型号:LM53602

您好!

PSpice 模型的 RESET_N 引脚能否用于启动 瞬态仿真?

我的客户对其进行了仿真、但 RESET_N 在 TRESET-act 之后仍然保持低电平。

此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taki-San、

    请分享您的仿真文件、我们将进行了解。 谢谢!

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sam-San

    客户使用了 SNVMA59.ZIP 的启动配置文件、该文件已上传到 TI.com。  请检查一下。
    配置文件在 OrCAD 17.2 S062上运行。

    客户稍后将向我们提供仿真结果波形、我将与您分享。
    此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sam-San

    客户使用的是 SNVMA58.ZIP、而不是 SNVMA59.ZIP。
    LM53602 5p0V PSpice 瞬态模型

    随附了客户使用的原理图和作为仿真结果的波形。  请查看它们。

    此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我为以下 PSpice 模型运行仿真、但 RESET_N 不起作用。

      《LM53602 3P3V PSpice 瞬态模型》(SNVMA57.ZIP)
      LM53602 5P0V PSpice 瞬态模型(SNVMA58.ZIP)

    该信号在以下模型中工作良好。

      《LM53602可调节 PSpice 瞬态模型》(SNVMA59.ZIP)

    客户希望使用 SNVMA58.ZIP 进行仿真、以使用 LM536025提供5V 输出。
    您能否同时检查 SNVMA57.ZIP 和 SNVMA58.ZIP 这两种型号?

    此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taki、

    很抱歉耽误你的时间。 我将在明天检查这第一件事。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    谢谢!

    此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taki、

    我已将此问题提交给 Spice 建模团队、我正在等待回复。 很抱歉耽误你的时间。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taki、

    很抱歉耽误你的时间。 SPICE 团队已确定问题、并将在月底前解决。 感谢您的耐心等待。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    太棒了!   
    我将通知客户。  我相信他们是满意的。   

    感谢您的努力。
    此致、Taki