主题中讨论的其他器件: BQ40Z50
bq40z60具有许多保护功能。
有电压、电流、温度等保护功能。 它们具有检测延迟和恢复延迟设置。
我想知道这些延迟时间精度。
数据表中只有 TACC (电流故障延迟时间精度)规格+/-10%、但数据表中没有其他延迟精度参数。
此外、还有基于硬件的保护(AOLD、ASCC 和 ASCD)和基于软件的保护、我认为基于硬件的保护和基于软件的保护之间的延迟时间精度是不同的。
请告诉我以下内容。
我们是否可以使用+/-10%作为所有基于软件的电流故障保护延迟时间精度?
-基于硬件的保护延迟时间精度是多少?
我认为电压、温度等保护的延迟时间是基于软件的。 因此、我们是否可以使用+/-10%作为这些故障保护延迟时间精度?
我不需要保证值、基准 vale 是可以的。
此致、
Kohei Sasaki