This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:轻负载时缺少栅极信号

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916615/ucc28c43-missing-gate-signals-at-light-loads

器件型号:UCC28C43

我想问一些有关 PWM 控制器 UCC28C43的问题、我认为这些问题可能与我之前在这个论坛上报告的问题有关。 数据表在第6页和第7页中引入了一个名为‘COMP to CS offset’的术语,但其定义似乎并不明确。 在第12页的功能方框图中、显示了 COMP 引脚上的两个串联二极管。 ‘COMP to CS offset’(COMP 到 CS 偏移)似乎与这些二极管相关。 根据功能方框图、这些串联的二极管将在误差放大器 COMP 的输出端放置一个死区、死区由二极管上的压降决定。 我将其命名为死区、因为当 COMP 引脚上的电压小于二极管偏置所需的压降时、它无法通过二极管、占空比将保持为零。 只有当电压高于死区时、误差放大器才能驱动下游 PWM 比较器并调节环路。

‘,我猜 COMP to CS offset’(COMP 到 CS 偏移)与我提到的死区有关。 请‘这种情况,并提供有关 COMP to CS offset’(COMP 到 CS 偏移)的清晰定义。

如果死区是实数、那么我认为它会对占空比施加较低的限制、并且转换器无法在该限制以下运行。 在低输入电压下、该限值可能非常高。 我还认为、这就是为什么我没有在本论坛上报告的栅极信号的原因。 当转换器以接近最小占空比的速度运行时、COMP 上的电压可能会下降到死区内、栅极信号将停止。 该观察结果解释了我在该论坛上分享的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liyu、您好!

    双二极管压降会向 CS 失调电压添加 COMP、从而通过低放大器输出实现零占空比。

    当 COMP 电压在无负载时非常低时、通常不会产生脉冲输出。

    谢谢你。

    Teng




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    非常感谢您的回答。

    我的另一个问题是、如果 COMP 处的电压低于"COMP 至 CS 失调电压"(数据表中指定为1.15V)、那么命令的占空比是否为零?

    如果 是这种情况、则表明占空比 从零跳转到 由"COMP 到 CS offset"定义的值、控制环路无法在跳点周围平稳运行。 也就是说、有一个与"COMP 到 CS 偏移"相关的最小占空比。

    如果我错了、请纠正我的问题。

    此致、

    Liyu

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liyu、您好!

    正确的做法 是、当 COMP 通常低于1.15V 时、没有 PWM 输出。

    但 PWM 比较    器反相引脚处的电压不等于 COMP 引脚电压、可以通过将 COMP 减去两个二极管压降、然后除以3来计算。 因此、PWM 占空比可以从每月零占空比增加。

    此致、
    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    非常感谢您回答我的问题。

    我认为这种行为会在误差放大器的输出端引入非线性元件、如下所示。 这样、它还会向控制环路中引入非线性元件。 当环路在‘COMP to CS offset’(COMP 到 CS 偏移)附近运行时,其小信号模型(认为是线性的)也会变得非线性,并可能导致一些稳定问题。 我认为、在缺少栅极信号的轻负载下观察到的是由控制环路中的这种非线性元件引起的。

    此致、

    Liyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liyu、您好!  

    附加的图片已损坏。

    我认为这不会导致稳定性问题。 合理的做法是、无负载时可能没有 PWM 脉冲、因为低 COMP 电压会强制无 PWM。

    此致、
    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我提到的非线性行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望这次图片看起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liyu、您好!  

    COMP 引脚处的电压为1.15V 是关键点、COMP 引脚低于1.15V 时没有 PWM 脉冲、此后、COMP 引脚的电压从1.15V 上升、PWM 的占空比从零增加。 没有您提到的占空比跳跃问题。

    此致、
    Teng