This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62148:布局建议

Guru**** 2511065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914990/tps62148-advice-for-layout

器件型号:TPS62148
主题中讨论的其他器件:TPS62480

各位专家、您好!

我对客户的布局有疑问。
我的客户希望从数据表建议中移动过孔、如下所示。
在本例中、由于过孔位置、我们需要移动 C1/L1。 是否可以接受?
您认为绩效有影响吗?
如果你能给我评论,我将不胜感激。

谢谢、此致、
Ryo Akashi  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    它看起来正常。 热性能可能略有变化、但我们尚未测试当您更改这些过孔的位置时会出现什么情况。 您可能需要在工作台上评估实际性能、以查看其是否按预期工作。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod-san、

    感谢你的答复。
    好的、我理解您认为它看起来不错、但需要进行实际评估。
    我的客户表示会试一下。 感谢您的评论。

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi-San:

    感谢您的反馈。 刚才偶然发现了其他可能有用的器件的更多信息-有些器件已经尝试了具有和不具有散热过孔的典型 JEDEC 布局、确实看到了使用散热过孔改善的热性能指标。 例如、请查看数据表第4页中的 TPS62480热性能信息表。  

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod-san、

    感谢您的额外评论、很抱歉我迟到了。 我没有注意到...
    这是有用的信息、我会告诉客户。
    感谢您的支持。

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo-San、

    谢谢! 如有任何其他问题、请告知我。

    此致、

    模块