This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3450AEV120V30:LED 指示灯闪烁开/关

Guru**** 2557310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3450AEV120V30, LM3450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918166/lm3450aev120v30-led-light-flashing-on-off

器件型号:LM3450AEV120V30
主题中讨论的其他器件: LM3450

您好!

我使用的是 LM3450AEV120V30开发套件、并进行了一些小改动、以制作新的原型。 这种变化绕过了第二级、即采用 LM3409HVMY 的降压 LED 驱动器、并在单独的 PCB 上使用 AL8862构建了我自己的第二级。 我成功地用短线将第一级连接到新的第二级。 请注意、我对调光信号进行了一些调整、使新的第二级与第一级兼容。 我在不同的电流和电压下使用不同的 LED 测试了我的设计、效果良好。 到目前为止、我对我的更改感到满意。 )


话虽如此、我在不同的地方测试了我的原型、其中唯一的变化是原型的交流输入电压以及环境中的噪声。 现在、我看到 LED 开始闪烁(开/关)、它仅发生在一些 LED 上、而不是全部。 我找不到发生闪烁的模式、以缩小问题范围。

我不确定这是电路对影响电线的环境中交流输入电压或噪声的敏感度。 我阅读了一些文章、可能是由于其他电器、特别是其他 LED 驱动器从线路中获取脉动功率。

您能不能告诉我为什么会发生这种情况?

谢谢、

Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    您是否使用示波器查看过输入电压?  您是否看过使用示波器的 LM3450A 输出?  负载功率是多少?  什么是交流电源?  您在调光吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Irwin、

    我 没有考虑 LM3450的输入电压和输出、我很快就会这样做。

    功率范围为350mA*5*3V=5.25W,没有调光 TRIAC/直流/PWM。 我直接将输入端连接到壁式交流电源、无需调光器。

    谢谢、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    我查看了输入电压、当 LED 打开/关闭时、它是一个完美的正弦波。

    LM3450A 的输出为50VDC、 LED 打开/关闭时无波动。

    我附加了一张 LED 驱动器(AL8862)调光信号的照片。 没有调光、因此我希望在调光引脚上获得直流信号、我在照片中看到了这一点。 当 LED 亮起时、直流电平大约为4V。 只有当 LED 闪烁时、我才会在1V 左右看到调光信号上的一些小尖峰、如照片中所示。 我不确定这些是否会导致 LED 熄灭。 产生这些尖峰的原因是什么? 我不知道!

    LED 大部分时间都保持亮起、但如果它闪烁、则关闭时间大约为最长1秒。 我不认为这是热保护、因为它不应立即恢复。 我还检查了新第二级 LED 驱动器的温度、电感器温度上升到80摄氏度(~176华氏度) LED 驱动器的温度约为40-50摄氏度。这似乎是正常现象。

    调光引脚上的直流电压介于0.4V - 2.5V 之间、可使 LED 灯变暗0-100%。 高于2.5V 的电压将输出电流设置为100%。 如果没有调光(高于电流电平4V)、我想将调光电压设置为5V、以确保它不会由于尖峰而下降到2.5V 以下、并添加一些电容器以保持稳定。

    如果您有任何意见、我将不胜感激。

    谢谢、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    如果存在 LM3450输出电压且存在 DIM 信号、则 AL8862会发生变化。  您是否曾尝试在实验室电源和固定/可变暗电压上运行该部分电路?

    噪声尖峰不应影响电路、因为这是开关电源、所以它们可能不真实、并被示波器探头环路拾取。  DIM 信号应像任何 LED 驱动器一样在 AL8862输入附近进行滤波、以确保其为干净的直流电平。

    您的电感器变得相当热、您是否使用电流探头查看过电感器中的电流?  您是否已经完成了设计计算、以确保所有器件的尺寸都正确、例如电感器饱和电流?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    是的、问题出在 AL8862上。 它在芯片下方有一个外露焊盘(EP)、该焊盘必须连接到热质量以及我漏掉的接地端。 现在、将该引脚连接到 GND 后、它可以正常工作、目前为止没有任何闪烁。

    谢谢、

    Ali