This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:有关功率耗散和 ISET 的一些问题

Guru**** 2513665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918281/bq24040-some-questions-about-the-power-dissipation-and-iset

器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件:TPS7A02

您好的团队:

   1.我发现这个 IC 是线性充电器器件,但我找不到它的功率耗散,我能用这种方法计算吗?

         PD=(125-25)/63.5 = 1.57W

    如果我拉低 ISET2、并通过引脚 ISET 将电流设置为1000mA、那么电流 在 快速充电阶段将始终保持1A?

   3.快速充电开始时,PD 超过1.57W (((5-2.5)*1=2.5W),IC 接下来会做什么? 是否进入 热凝?

 期待您的回复!

爱丽丝  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alice、

    1. 功耗通常计算为 P =(Vin - Vbat)*电流。 如果 IC 处于125C、则可以使用结至电路板特征参数进行估算、 P =(125C-25C)/34.3 C/W = 2.91W
    2. 是的、只要器件不会变得太热。 当温度约为125C 时、电流开始减小。
    3. T = 25C + 2.5W * 34.3 C/W = 111C、处于热调节之下。 建议遵循 d/s 部分的布局指南以确保良好的热性能。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、nick:

      感谢您的回答。

      我发现您使用 ψJB (34.3)来计算 PD、但我使用了 θJA (63.5)、得出了不同的结果。

    顺便说一下、TPS7A02 (也是 LDO)使用 θJA 来计算 PD、如下所示、哪一个是正确的?

    如果 n ü θJA 正确、您是否会介意 再次回答我的问题(第一次)?

    谢谢!

    爱丽丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱丽丝

     ψJB 是要使用的正确参数。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 您链接的 LDO 数据表的8.1.5.1。  它还使用 ψJB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、nick:

        ψJB 和 θJA 之间的区别是什么 ,我们为什么要使用 ψJB。

        ℃温度不是25 ̊ C?  (θJA μ A)

    谢谢!

    爱丽丝  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、nick:

    请回答上述问题吗?

     ψJB 和 θJA 之间的区别是什么 ,我们为什么要使用 ψJB。

     ℃温度不是25 ̊ C?  (θJA μ A)

    顺便说一下、在实际应用中、我们应该使用哪个等式来对 Tj 进行分频?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alice、

     在您应该使用 μ ψJB 的实际应用中、请参阅我的第一条注释作为示例。

     ψJB 和 θJA 之间的区别是什么 ,我们为什么要使用 ψJB。  请参阅您链接的 LDO d/s 的第8.1.5.1节。

     

    最棒的