This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:放电相关问题

Guru**** 2516370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911817/bq40z60-discharging-related-issues

器件型号:BQ40Z60

我目前正在使用 TI BQ40Z60板。

在执行放电过程时、可以观察到电池1和电池4的应力更大、显示的电压相对较小

电池2和电池3。 显示了 gg.csv 以及 FET 的快照以及 Cell -1 ...cell-e2e.ti.com/.../7356.Learncycle_5F00_BQ40Z60_5F00_4S1P_5F00_3200mAh_5F00_registers.gg.csve2e.ti.com/.../discharge-based-FET_2700_s-set.csv4电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    您的放电 CSV 文件有问题、我打开该文件时该文件为空。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../discharge-based-FET_2700_s-set.xlsxHelloWyatt、

    实际上、在执行放电周期时、csv 文件只具有 bq studio 仪表板的图像。  

    请查看此 xlsx 文件以获取相同的文件  

    仪表板显示、电池1和电池4的电压较低、而电池2和电池3的电压相对较高。

    当我使用同一 EVM 进行充电时、会获得相反的结果。

    此致  

    Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    您能否提供系统原理图以及电路板布局? 您能否检查电池电压在电池放松时是否保持分离状态? 放电30分钟并放松2小时的电池循环日志文件也可以让我们看到这一点。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    请找到随附的日志文件、了解电池在放电时以及充电时的电池变化情况。

    e2e.ti.com/.../0336.Main_5F00_Discharge_5F00_09_5F00_06_5F00_2020_5F00_3200mAh.loge2e.ti.com/.../4452.Learncycle_5F00_BQ40Z60_5F00_4S1P_5F00_3200mAh_5F00_registers.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    我们已经浏览过您的日志文件和.gg.csv 文件、并有一些有关问题的理论:

    互连电阻

    • 请提供您如何连接电池的方框图。
    • 测量 VC2到 VC3连接点之间的互连电阻。
    • 测量 VC3至 VC4之间的互连电阻。

    电池间的差异

    • 将各个电池分开、对每个电池充满电、使用相同的放电电流、温度和终止电压、并确定 Qpass 中是否存在差异。 这将告诉我们电池内部的电阻是否会变化、从而导致电池电压不一致。

    启用平衡

    • 可能是电池本身不平衡。 随附的 gg.csv 文件显示了0x04的更新状态。 这意味着没有完成现场 Qmax 和学习周期。 不会启用平衡。
    • 在前两个理论被排除后、继续并完成学习周期。
    • 学习完成后、启用平衡以查看电压变化是否减小。

    其中一个很可能是问题所在、请查看这些问题是否有助于调试您的系统。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waytt、

    • 目前、我们的电池连接布局看起来有点像上图所示、目前我们的 BQ 板中没有任何互连电阻。

    根据您的建议、对电池完全单独充电并执行放电周期、我已经在 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/911464帖子中向您提到过、这是从我的末尾开始执行的。  

    标记为以及需要如何设置这些值、放电周期后的情况以及电池再次充电时的5小时长休息时间、电池电压限制在仅低于4100mV、您对此有何看法。 请浏览 gg.csv 和日志文件以及基于 MATLAB 的电路图、以供参考 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/911464。 我想正在发生一些设置问题、这些问题可能会导致所有这类问题   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    互连电阻将是电路板布局的一部分、而不是来自原理图。 布线/导线必须足够大、不会导致 IR 压降过多、否则可能会产生类似的图形。

    没有提到对前一个线程中的电池进行 Qmax 测试、您确定它们都具有相同的功能吗?

    确保 HSRN 和 HSRP 引脚上的噪声也很小、您在另一个线程中提到过、您可以通过更改阈值来达到所需的充电电流、您是否可以尝试执行此操作并完成学习周期以了解监测计的工作情况?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Waytt。

    在您之前的帖子中、您提到过与互连电阻和电芯间的差异相关的问题。

    我按照您提到的内容浏览了容量数据、并获得了电池3和电池4之间的100mAh 变化  

    因此、我们可能会观察到电压变化。 同样、还有一些互连电阻、我们有镍  

    用于电池连接的镀铜母线、我尝试使用万用表来获得电阻、并且得到的值非常高

    我从我获得母线的人那里向供应商索要了数据表。 同时、每个新的4S 电池的放电容量为2650mAh  

    已再次选择、并且正在经历充电周期。

    我将再次执行学习周期、并将您发布在相同的位置。  

    谢谢  

    此致

    Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    我希望一旦完成学习周期、新的巴士线、您的系统就能很好地工作。

    如果您有任何疑问、请告知我们!

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    为了消除所有接线问题、我们尝试进行点焊、以便在进行4S1P 连接时具有最小的电阻。  

    我目前正在开发一款新购买的 BQ40Z60-EVM、我认为我的旧款可能会有问题。

    目前、即使所有电池都处于相同的电压电平、使用 NeWare 回收器对其进行100%充电、即使现在我执行此操作也是如此  

    我之前提到过、我学习周期的放电/充电过程中的电压存在梯度、即电池1和4的电压较低  

    与电芯2和3电压相比、在充电过程中会观察到完全反转的现象。 我现在使用的电池具有与 我观察到的电池循环数据相同的放电容量、而且电池也是新购买的电池

    请回答当前问题。

    谢谢  

    Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    您能否在周期前后发布新日志和.gg 文件? 电压隔离是否完全相同或更少? 如果它已经减小、我将尝试完成学习周期并启用电池平衡。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waytt、  

    如果我尝试解决此 BMS 中的一个问题、则另一个问题将无法解决。

    在放电周期中考虑以下 gg.csv 文件和.log 文件。  

    现在、充电周期没有发生、也没有任何标志显示与此问题相关的问题

    从 CHGR 标志中可以看出充电器已连接、但充电仍没有发生  

    e2e.ti.com/.../Discharge_5F00_test_5F00_26_5F00_06_5F00_2020.loge2e.ti.com/.../4S1P_5F00_BQ40Z60_5F00_2650mAh_5F00_register_5F00_config.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    您能否上传您执行的单个电池测试? 您是否还可以尝试对电池并联执行测试?

    您的电池似乎未完全充电至与测试相同的设计容量、因为电压扩展非常大。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    您的意思是、电压展宽非常大...您是在考虑电池的工作范围

    谢谢  

    Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    当一节电池达到终止电压时、电池之间的展频比该电压高500mV 以上。 在充电至充满电时、仍然存在互连电阻或电池容量不相同。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waytt、

    抱歉、我认为通过点焊、互连电阻可能降低了和

    实际上情况并非如此。 电池正极和 VC5引脚之间的压降是  

    50mV、而电池负极和 VC1之间的压降为90mV (大约)、这是使用的  

    在充电期间以及放电周期期间导致误差。  

    因此、是的、互连电阻是导致我观察到的故障的原因。 充电和放电也是如此  

    现在正在进行学习周期、我观察到 Q 更新标志设置为06。

    还有一个待处理的问题是充电电流。 充电电流  

    在我的应用案例中、我设置为1300mA、当我观察充电电流时、它始终为大约

    比设定电流小300mA (在不同的电压和温度下、我在正常工作期间使用了1300mA  

    我在预充电期间保持650mA、但我观察到的是、在预充电期间电流为1000mA (大约)  

    正常循环、在预充电期间约为250mA  

    感谢每次 Waytt 都有耐心和回应

    此致

    Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    我很高兴听到电池电压分离问题得到解决。

    bq40z60无法校准充电电流的感应电阻器、我建议调整软件或更改感应电阻器以匹配您设置的充电电流。

    此致、

    Wyatt Keller