This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:两个 ucd9248控制器使用同一个 PMBus、固件组合在一个 tifsp 文件中

Guru**** 2380120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918369/ucd9248-two-ucd9248-controlls-use-the-same-pmbus-firmware-combined-in-one-tifsp-file

器件型号:UCD9248

我的 PCB 包含 2个 ucd9248控制器、它们使用相同的 PMBus。 我制作了一 个包含2个控制器的固件文件。 下载(通过导入系统文件)后,我发现一个控制器(ID 52)在其所有4个电压轨上工作正常,另 一个控制器(ID 53)在第一个电压轨上显示欠压故障,所有其余电压轨都不工作。 这是因为我不应该将2个固件组合在一 个 tifsp 文件中吗? 我无法说出原因。 感谢您访问 help.e2e.ti.com/.../hardware-and-firmware.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Maverick、  

    您能否检查第二部分(ID 53)是否由系统文件正确编程?

    您还可以尝试使用.xml 文件逐个编程部分吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划尝试创建一个仅包含控制器 ID 53固件的新 tifsp 文件。 我对 xml 文件没有太多的了解。

    每次导入 tifsp 文件时、消息都会显示我无法成功导入两个控制器。 但是、我在在线模式下打开 Fusion。 我可以验证固件是否已下载,否则电源轨信息不正确。 我还验证一个控制器是否工作正常。 在我的另一个 PCB 设计中也会发生同样的情况、在该设计中、我仅使用一个控制器。 虽然该消息显示出现 tisfp 文件下载错误、但实际上固件已下载、控制器按预期工作。我的 Fusion 将在2019年更新。 12.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Maverick、  

    在 UCD9248 Gui->File->Save project as 菜单下、您可以将配置保存为.xml 文件。  

    然后将.xml 文件导入新零件。  

    与系统文件(.tifsp)不同、xml 文件只能保存一个零件配置。  

    谢谢

    钱