我的 PCB 包含 2个 ucd9248控制器、它们使用相同的 PMBus。 我制作了一 个包含2个控制器的固件文件。 下载(通过导入系统文件)后,我发现一个控制器(ID 52)在其所有4个电压轨上工作正常,另 一个控制器(ID 53)在第一个电压轨上显示欠压故障,所有其余电压轨都不工作。 这是因为我不应该将2个固件组合在一 个 tifsp 文件中吗? 我无法说出原因。 感谢您访问 help.e2e.ti.com/.../hardware-and-firmware.zip
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的 PCB 包含 2个 ucd9248控制器、它们使用相同的 PMBus。 我制作了一 个包含2个控制器的固件文件。 下载(通过导入系统文件)后,我发现一个控制器(ID 52)在其所有4个电压轨上工作正常,另 一个控制器(ID 53)在第一个电压轨上显示欠压故障,所有其余电压轨都不工作。 这是因为我不应该将2个固件组合在一 个 tifsp 文件中吗? 我无法说出原因。 感谢您访问 help.e2e.ti.com/.../hardware-and-firmware.zip
我计划尝试创建一个仅包含控制器 ID 53固件的新 tifsp 文件。 我对 xml 文件没有太多的了解。
每次导入 tifsp 文件时、消息都会显示我无法成功导入两个控制器。 但是、我在在线模式下打开 Fusion。 我可以验证固件是否已下载,否则电源轨信息不正确。 我还验证一个控制器是否工作正常。 在我的另一个 PCB 设计中也会发生同样的情况、在该设计中、我仅使用一个控制器。 虽然该消息显示出现 tisfp 文件下载错误、但实际上固件已下载、控制器按预期工作。我的 Fusion 将在2019年更新。 12.