This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:内部5.2V 电源为 Vin 或 Vcc

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918055/lm5021-internal-5-2v-source-is-vin-or-vcc

器件型号:LM5021

您好!

我想知道内部5.2V 是从 Vin 引脚还是 Vcc 引脚获得电源。 为了降低 BOM 成本、我不想在 Vcc 引脚上放置过多电容。 VCC 引脚的纹波估计为125mVpp。 此纹波是否会对由5.2V 电源轨供电的任何内部电路产生不利影响?  

谢谢、

锡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    锡安、您好!

    如果稳压器的输出从外部带到另一个引脚、则 VCC 纹波将通过任何下游稳压器进行传播、然后在引脚上有自己的去耦电容器、从而减少纹波。

    对于内部基准、电容的大小受到限制、因为它必须装配在硅中并占用空间、因此最好在 Vcc 进入 IC 之前尽可能减少纹波。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    任何外部电路都不使用 Vcc 引脚电压。 我只担心 LM5021的内部电路是否会受到 Vcc 引脚上125mVpp 纹波的不利影响。 如果是、LM5021内部电路的可接受 Vcc 纹波阈值是多少? 然后、我可以添加电容以满足标准。  

    谢谢、

    锡安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    锡安、您好!

    安装在 Vcc 上的陶瓷电容器是100nF 至1uF 的陶瓷电容器、应确保内部基准轨具有低纹波电压。 如果您在开发过程中遇到问题、我会从100nF 开始、并增加价值。

    请参阅第9节和第10节、了解电源相关建议和布局指南、因为 PCB 布局也会影响 Vcc 电容器上的纹波电压。

    此致

    Peter