This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950、UCC27714EVM

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917684/ucc28950-ucc28950-ucc27714evm

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:UCC27714

大家好,我正在设计具有20V 60A 输出的 PSU。
T Ü V 将 ı 两种栅极驱动技术、例如栅极驱动变压器和采用 ucc27714 IC 的半桥栅极驱动器。
但在 UCC27714EVM 中、德罗勒引脚和 Adel 引脚均接地、

所以
1-驱动器 IC 可能有原因、或者原因是什么?
2-如果 ı 太多地使用延迟,该怎么办? 可能不喜欢计算器? 对转换器有什么影响?  
3-如果我使用 Vref 引脚代替 Cs 连接 Adel 和 Adelef 引脚、会产生什么影响?
接地? 绑定到 CS? 绑定到 Vref?.. 我没有低估。


谢谢。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noone、

    感谢您关注 UCC27714高/低栅极驱动器。

    我会将您的问题提交给相应的专家。 请留出一天或两天的时间进行回复。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Noone

    这很有趣-我曾以为我们提供了相同的基于 UCC28950的控制器卡、其中包含用于 UCC28950和 UCC22714 EVM 的 EVM、并且只有主电源卡被更改为使用 UCC22714栅极驱动器 IC -但似乎我错了。

    无论如何-如果您想探索 UCC28950控制器自适应延迟功能的影响、那么您可以通过更改 Adel 和 ADELEF 引脚 R16、R17和 R19、R21上分压器中的电阻来轻松修改控制卡。 选择最佳自适应延迟的过程是在硬件上进行实验。  无法提前预测最佳延迟、因为这些延迟取决于许多难以预测的参数-开关节点处的杂散电容、驱动链中的传播延迟等 在 UCC28950数据表末尾、有一些详细信息显示了 ZVS 对开关波形的影响

    在任何情况下、延迟都不会影响 UCC27714驱动器的行为-其功能是将输入信号传递到 MOSFET、而不会对控制器设置的延迟进行任何显著更改。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Noone

    我很高兴能够提供帮助。 我现在将关闭此主题、但请随时发布包含您可能遇到的任何问题的新主题。

    此致

    Colin