This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2845A:负载电流立即变化时 VCC 下降

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2845A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916791/uc2845a-vcc-drop-when-load-current-change-instantly

器件型号:UC2845A

您好!

当我们将 UC2845A 作为风扇的反激电路启动时、我们遇到了一个问题。

当系统启动时、风扇将在200ms 内使负载电流从0变为3A。

二次侧电压范围为24V 至25V、这将导致 UC2845A 停止开关、因此 辅助侧电压(VCC)将从16V 大幅下降。

原理图如下所示。

是否有任何修改电路以解决此问题的建议?

谢谢你。

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    是否未安装 C126和 C127?

    此致

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我没有得到你的意见。

    正如原理图所示、我们构建了我们的电路。

    您是否意味着 C126和 C127可能存在一些问题?

    谢谢你。

    此致、

    Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy、

    原理图显示了这些器件在中重影。
    如果没有 PCB 组件的物料清单、则意味着未安装部件。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    C126、C127为22UF/25V、在 PCB 板上。

    其他 NC 实际上不在 PCB 上。

    谢谢你。

    此致、

    Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    电源循环开/关是因为某处存在故障或 VCC 上的电压降至 UVLO 值以下。

    使用示波器检查 VCC。 它可能是辅助绕组未提供足够的电压。
    检查 ISEN 引脚上的电压。 它可能会触发过流关断。
    电源的峰值初级电流设置为1.8A。
    这是应用程序的正确值吗?

    此致

    John