This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193-Q1:TPS61193

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917162/tps61193-q1-tps61193

器件型号:TPS61193-Q1

尊敬的 TI 团队:

      由于夜间模式下的最低亮度要求、我们背光电路的 Riset 电阻器使用196K Ω 电阻器。Ω

但  kΩ kΩ。所需的规格、必须在该引脚和接地之间连接电阻器值从24k Ω 到129k Ω

我想。是否存在 Riset 超过129K 欧姆的风险

以下是背光电路的原理图,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ifcchen、您好!

    使用 PWM 调光是否存在任何问题?

    2.如果在 技术规格范围内使用 ISET 引脚的电阻器、精度可能 会降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles:

    1.目前没有发现调光问题。 该电阻超出范围是否会影响 PWM 调光?

    2. 它只会影响电流的精度?RISET = 2342/(IOUT±2.5),该公式在电阻为196kΩ?Ω 时仍然有效

    3.是否有其他风险?  例如、它是否会损坏芯片等

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ifcchen、您好!

    1.您现在是否使用 PWM 调光?

    2.您可以使用它来估算电流、但精度会降低。

    现在可以确定风险是准确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles:

    我们现在使用的是 PWM 调光。  Riset 电阻器仅限制最大电流、与调节 PWM 占空比几乎没有关系。

    2. 这是否意味着 RISET 超出范围,没有其他潜在风险,对吧?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ifcchen、您好!

    现在可以发现的风险只是准确性。 但是 、我们 不建议这样做、因为它超出了规格、我建议您尽可能多地进行测试以验证它。 由于您可以使用 PWM 调光、为何不能设置更小的 ISET 电阻器并使用 PWM 调光来实现低亮度?

     。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles:

    是否有更多测试是指更多样本的亮度测试? 还需要执行哪些其他测试? 请指出、谢谢。

    选择129K 范围内的电阻、将占空比调整为最小值、不满足最小亮度、因此我们选择了196K 电阻器。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ifcchen、您好!

    例如、检查 更多样本是否存在调光问题、就像您之前提到的一样。

    在我看来、它只是影响准确度、尽管它超过了规格。 但我们没有它的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles:

        下图显示了两个原型的数据。 测量日间模式和夜间模式的亮度值。 是

    是否根据数据正常调光夜间模式?

      谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ifcchen、您好!

    我认为判断取决于您的系统要求的准确性。