This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:停止模式时序

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917892/tps62840-stop-mode-timing

器件型号:TPS62840

我们是否有数据说明器件禁用后稳压器停止开关所需的时间?

数据表中有稳压器启动延迟时间?  断言禁用或停止会怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    我们将调查您的问题并立即回复您。

    顺便说一下、STOP 引脚变为高电平与器件在  客户应用中停止开关之间的延迟有多重要? 什么是可接受的延迟?

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    当器   件切换且 STOP 引脚变为高电平时、低侧 FET 会导通、并且它将一直导通、直到电感器电流变为零(对电感器进行退磁)、然后它将停止切换。 STOP 引脚的最大延迟变为高电平 、直到器件停止切换为止、可使用以下公式计算。

    如果  设备 处于暂停状态、则  不再切换。

    延迟 =(LOUT_max / VOUT_min) x IL_max

    *有关详细信息,请参阅下图


    此致、

    Excel