This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700:TLV700内部电阻器参数

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915306/tlv700-tlv700-internal-resistor-parameter

器件型号:TLV700
主题中讨论的其他器件:TPS782

您好的团队,

我的客户投诉我们的器件是 TLV70033,他们要求他们漂移以了解压实器中输出反馈的内部电阻值。

因为这些信息我也不会在数据表上看到。

请您向我们提供并让我为他们解释一下吗?

Eddie   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    我浏览了器件开发的历史记录、找不到有关内部反馈电阻器值的任何详细信息。 通常、这是 Iq 较低的器件所关心的问题。 您能否分享客户询问的原因?

    我必须向设计团队提交申请、以获得这些价值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、***、

    客户使用两个 SET 器件为其 DSP DVCC 和 AVCC 引脚供电,当 DSP 进入低功耗模式时,AVCC 引脚电源将关闭,因此 LDO 之一将进入待机模式。 当时、他们发现 LDO 待机电流高于80uA。  

    他们对我们的内部电阻器值很好奇,因为这会影响他们的功耗 能力。

    因此,请向他提供此数据,他们将评估是否仍使用此设备进行设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    我可以询问设计是否可以为我们提供反馈电阻器值。 同时、如果需要考虑待机功耗、您是否看到 了 TPS7A02? 这是我们的25nA IQ LDO。

    没有反馈电阻器增加输出泄漏的情况下、这使用不同的方法来调节 VOUT。  

    请告诉我您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,***,

    是的,我们建议客户使用另一个 LDO TPS782,但他们的设计仍想知道该器件的内部电阻值。

    由于此部件仍用于他的另一个项目,因此请向我们发布此信息,我们可以为他解释,非常感谢!

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    底部反馈电阻器为1.14MOhms。 因此、对于3.3V、总下拉电阻为~1.79Mohms。

    我希望这有助于解释泄漏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、***  

    获得它,非常感谢您的支持。

    Eddie