This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55330:上游 TPS55330升压后跟下游 TPS62130降压不稳定

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130, TPS55330, TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916893/tps55330-upstream-tps55330-boost-followed-by-downstream-tps62130-buck-is-unstable

器件型号:TPS55330
主题中讨论的其他器件:TPS62130TPS55340

我有一个 TPS55330升压电源来馈送 TPS62130降压电源的输入。 这种组合不稳定。 在初始上电期间、一个或两个电源的输出端对地短路。 发生永久性损坏。 每个电源都是稳定的。 只有当两者都在运行时、它们才会变得不稳定。 有什么关于出错的想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KarlKracht、

    您能否共享原理图? 您是否探测过 TPS55330启动波形、如输入电压、输出电压、SW、IL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以分享原理图、但在这个论坛中还有谁可以看到它? 它是专有的。

    k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附在.zip 文件中的原理图和示波器屏幕截图。

    在示波器屏幕截图中、黄色迹线是由台式电源驱动的7V 输入。 在原理图中、信号名称是7V0_IN。

    在示波器快照中、蓝色迹线是 U8的15V 输出。 在原理图中、信号名称是15V0。

    在示波器快照中、粉红色迹线是 U7的3.9V 输出。 在原理图中、信号名称是3V9。

    我无法判断我附加的文件是否实际附加。 我可能已经附加了两次。 如果您收到、请告诉我。

    ke2e.ti.com/.../for_5F00_TI_5F00_2020_5F00_06_5F00_25.zipe2e.ti.com/.../for_5F00_TI_5F00_2020_5F00_06_5F00_25.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karl、

    是的、您附加了文件、文件已附加两次、但我们将接受并查看它。 请给我们几天时间回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    从共享示波器屏幕截图中可以看出、黄色迹线输入不稳定、尖峰超过2V。 请首先确保台式电源具有足够的电流能力。 您是否已检查电源电流限制电平? 您可以在输入端添加大容量铝电解电容器、以使输入电压首先稳定。

    2.您是否单独检查了 TPS55330和 TPS62130电路环路稳定性? 您可以在 TPS55340输出端添加1A 负载、并运行负载瞬态以查看相位裕度是否足够。 然后对 TPS62130执行相同的测试。

    3.故障是否容易复制并在所有电路板上发生? 布局是否遵循 TI 的数据表布局指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    是否有任何更新?