This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63805:问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918151/tps63805-questions

器件型号:TPS63805

各位专家、您好!

我有以下问题。 可以回答吗?
1、即使电压(例如3.0V、复位) 施加在输出引脚上、对吧? 数据表中提到"启动至预偏置输出"、但我想再次确认。 (预偏置电压不会过冲。)
2.关于 IFB、Tj=-40~125degC 指定的最大值(100nA)是不是吗?
3.如果每个状态恢复正常、过热保护(OVP)和过压保护(OTP)将自动恢复、对吧?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara:

    感谢您的联系。 请查看我的以下评论:

    1、即使电压(例如3.0V、复位) 施加在输出引脚上、对吧? 数据表中提到"启动至预偏置输出"、但我想再次确认。 (预偏置电压不会过冲。)

    是的。


    2.关于 IFB、Tj=-40~125degC 指定的最大值(100nA)是不是吗?

    右侧、  


    3.如果每个状态恢复正常、过热保护(OVP)和过压保护(OTP)将自动恢复、对吧?

    请允许我与团队核实。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minqiu-San、

    感谢您的支持。 请回答第3个问题吗?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请回答第3个问题吗? 客户正在等待 TI 的回复。

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara:

    很抱歉、我的回复似乎被网络阻止了。

    是的、它将在一切正常后恢复。