This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:sloop 补偿压摆率 se 计算

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913459/tps61178-sloop-compensation-slew-rate-se-calculation

器件型号:TPS61178

大家好、

您能帮您了解 TPS61178环路补偿 计算 公式吗? 例如,fsw = 500kHz,D = 0.7,我得到1.6*10^3;该单位是什么? V/s? 如果是这样、一个周期内的补偿将是1.6*10^3V/s * 1/500kHz = 3.3mV、这将非常小。 您能帮您了解更多相关信息吗?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉、我对您的计算感到困惑。 您可以分享更多详细步骤吗?

    对于 Se,我们始终将其与 Sn 进行比较,即 Vin/L*Rsense。 而 Rsense 为0.083Ωhere Ω。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉我错过了这个帖子。 请允许我在返回办公室后通过电子邮件与您联系。 感谢您的善意理解。