This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63002:数据表中的典型应用原理图不工作

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912803/tps63002-typical-application-schematic-from-datasheet-not-working

器件型号:TPS63002

您好!

我想使用 TPS63002从有噪声的5V 电源输出可靠的5V 电压。 我刚刚使用了数据表第一页中推荐的典型应用原理图、但对于5V 输出

但是、我的电路板采用此电路、就像电源和接地之间存在短路一样、并且正在消掉我施加的电源电流限制。 我通过断开上游(根本不消耗电流)和下游(返回到最大电流消耗)的连接将其与该电路隔离。 这似乎不是一个极好的问题、因为它会影响所有电路板、并且我的连续性测试显示所有引脚按预期连接、没有意外短路。

我认为这一定是我的设计中的一个问题。 有人看到我做的事情显然是错误的吗? 我已经对引脚编号进行了三重检查、看起来没问题。 如果有任何帮助,将不胜感激。

TPS63002DRCT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在原始帖子中的原理图似乎没有显示在中、让我再试一次:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    您是否测量了 GND 引脚和其他引脚之间的阻抗? 确保 IC 未损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我认为阻抗测量似乎可以。 相对于 GND:

    1 (VOUT) 550k

    2 (L2) 800k

    3 (PGND) 0.2

    4 (L1) 800k

    5 (VIN) 650k

    6 (EN) 650k

    7 (PS/SYNC) 650k

    8 (VINA) 650k

    9 (GND) 0.2

    10 (FB) 500k

    在目视检查时、IC 似乎未损坏。 这在我测试过的每块电路板上都是一致的、它们来自我信任的制造工厂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    观察问题时、您能帮您测量 VIN、电感器电流和 VOUT 波形。 电感器电流可通过与电感器串联一条线进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    因此、我测量了 VIN 和 VOUT 波形、并在输入端看到了这种振荡行为(Turqoise)。

    然后、当我想测量电感器电流时、我添加了一个10欧姆的直列式电阻器进行测量。 它似乎可以完美地与它配合使用。 因此、问题似乎出在我的电感器选择上。

    是否有人看到此器件有任何危险信号?

    MFR:Murata

    MFR 器件型号:1285AS-H-2R2M=P2

    感谢您提出的检查电感器电流的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    电感器正常。 您不能添加与电感器串联的10欧姆电阻。

    但输入电压不正确。 请更改为具有稳定输入电压的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我意识到电感器路径中不应该有电阻器、我只是根据您的电流测量建议放置了一个电阻器。 我发现它使电路正常工作很有趣、令人困惑。

    输入电压较低、因为台式电源的电流消耗会达到最大值、其作用就像短路一样。 我认为振荡是因为我有一个 TBU 上游(浪涌抑制器器件)、当电流超过其500mA 的限值时、它将打开和关闭。 但我尝试跳过 TBU 并将台式电源直接连接到 VIN、但仍然有相同的问题。 即使电流限制增加到1.5A、除非我向电感器路径添加阻抗、否则它仍然会达到最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,科林

    奇怪的是、您能否共享您的布局? 另请应用 EVM 作为参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我没有看到布局导致此问题的风险。 EVM 是 评估板 https://www.ti.com/tool/TPS63000EVM-148

    请应用 EVM 作为参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我做了更多的测试、但我仍然完全困惑。  

    我没有方便的评估板、但我记得几年前我在不同的评估板上使用过它、没有任何问题。 看了之后、我意识到我基本上复制并粘贴了设计。 相同的器件选择、非常相似的布局。 我打开了旧板、它们工作正常。

    因此、我想知道 TPS63002下游的问题是否存在。 因此、我将旧工作板上的5V 输出连接到了这个新的问题设计中、馈入5V 电压(并断开新板上的 TPS63002)、并且工作正常。

    不过、TPS63002上游的浪涌保护组件可能是问题所在。 因此、我将电压输入到我的新板。 将浪涌保护的输出粗鲁至旧电路板的输入电压。 然后将其输出端连接到新的故障板。 它工作正常。

    那么、正如我想的、我可能对这一批 TPS63002感到很不幸运。 因此、我从工作板上移走了旧板、并在我的新设计中更换了旧板、并进行了测试。 同一问题。 它仍然是通过在电感器路径中添加10欧姆来固定的。 因此、在这一点上、似乎新设计中唯一可能出错的是布局。 但是、根据我的测量结果、并在两个布局中并排盯着我、我确实没有发现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    这是奇怪的,但并非不可能。

    1. 尝试更换新电路板中与降压/升压相关的所有外部组件。 避免某些组件出错。

    2.检查 PCB 是否正确构建。 每个轨道、通孔和连接。 我在下面遇到了这样的问题、没有正确构建过孔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、继续关注最后一篇文章。 我提到过我尝试将 IC 从较旧的电路板转移到新的电路板、但它不起作用。 今天、我尝试了它、它实际上起了作用。 因此、我尝试将另一个旧 IC 转移到新电路板、但最初它不起作用。 但在一分钟左右之后、它确实做到了。 我觉得我太不耐烦了、我想芯片在回流时仍然太热了。

    因此、换用 IC 似乎会使事情正常工作。 正如我之前提到过的、我尝试了可调版本、但仍然有问题、但我将尝试订购应该在那里的器件、以确保 CM 不会在其中获取错误的器件。 或查看是该特定批次的 IC 有问题。 更新后的内容!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    非常感谢您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试其他一些新 IC 会给我带来与以往相同的问题。 似乎我发现的唯一工作情况是使用2017年购买的 TPS63002芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、偏下、我想我最终解决了这个问题。 这是我在调试过程开始时签出的内容、但在其中圈回了圈、看起来运行良好。

    基本上、问题似乎是器件上游的浪涌抑制器限制了 TPS63002工作所需的高启动电流。 我想知道该器件的早期版本是否具有较低的启动电流、这就是为什么我在交换 IC 时看到其他器件的芯片工作的原因(这也说明了启动 IC 后需要立即冷却的温度)。

    我之前曾尝试取下它上游的所有器件并对其进行了测试、但似乎没有效果。 现在我想知道我是否在调试时留下了其他一些修改、错误地得出结论、浪涌抑制器不是罪魁祸首。 无论怎样、我这次都尝试了、一切都按预期工作。 我现在已经在5个不同的电路板上进行了测试、将负载从最小值变为最大值、到目前为止都很好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    我在问题得到解决时关闭了帖子。 谢谢。