This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1499Q:EMB1499的充电功能不工作

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915232/emb1499q-charging-function-of-emb1499-not-working

器件型号:EMB1499Q

您好,

我们已  将参考设计文献"SLUUAS6A/"用于 BMS 应用。 充电 期间、EMB 1499 IC 不会生成隔离式正向转换器四个 MOSFET 的栅极脉冲。

GUI 中 EMB1428的状态显示"0x000010" (十六进制)。

我们使用的参考设计是 attached.e2e.ti.com/.../Active-Chipset-Reference-Design-Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jain:

    请提供更多详细信息吗? 那么、您是否也在使用准确的参考硬件设计和我们提供的示例代码/GUI 组合?

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们在文献"SLUUAS6A"中使用的是准确的参考硬件设计。 对于代码、我们使用了第一个附件中随附的 TI 示例代码。 它是 TI 网站代码。 对于我们的 LCU 代码、我们制作了存在于活动电池平衡文件夹中的代码。 这是 TI 针对16节电池的示例代码。 这里、我们使用了12节电池、因为我们的应用程序位于 TMS570ls0714pz 控制器中。

     e2e.ti.com/.../Exmple_5F00_Code.zipe2e.ti.com/.../Active_5F00_Cell_5F00_Balacing.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jain:  

    您提到了充电期间的问题。 放电是否正常? 请参阅以下建议以调试此问题:

    • 请确保器件已正确通电(探测 EMB1428和 EMB1499上的电源引脚)。  
    • 探测 SPI 信号、以确保发送正确的命令、并且器件无故障响应(SDO 线路上的响应)。 SPI 事务应与 EMB1428数据表上的图9类似。  我会将断点放在代码中、以便能够在示波器/逻辑分析仪上看到问题发生时通过 SPI 发送/接收的数据。  
    • 如果没有故障、返回的代码应为0b1010。

    有些故障会导致所有开关关闭、EN 引脚变为低电平、IC 进入睡眠/关断模式。 可在 EMB1428数据表(第19页)的故障报告部分找到器件检测到的故障的说明。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leslie、

    放电正常。 当提供充电命令时、 我们在 GUI 中获得"0x000010"  (十六进制)的 EMB1428状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jain:  

    很遗憾、我没有信息来解释来自 GUI 的错误/状态消息。 我建议按照上一个帖子中提到的步骤来调试该问题。 如果您还可以直接使用 MCU 控制器件而不使用 GUI、则可以通过这种方法减少问题所在的变量、并仅关注从 MCU 以及 EMB1428和 EMB1499之间观察到的软件和信号。  

    此致、

    Leslie