This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG34XX-BB-EVM:电源管理论坛

Guru**** 2564260 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00909, TIDA-00913, TIDM-02008, TIDA-00915, LMG3410R150, LMG3410R050, TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916121/lmg34xx-bb-evm-power-management-forum

器件型号:LMG34XX-BB-EVM
主题中讨论的其他器件:TIDA-00909TIDA-00913TIDM-02008TIDA-00915TMDSSOLARUINVKITLMG3410R150LMG3410R050TIDA-01606

我 见过 LMG34xx GaN 系统级评估主板、您能解释一下"此 EVM 不适合瞬态测量、因为它是开环板"吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您的联系。 此处说明的目的是强调这是一个开环板。 这里的瞬态测量意味着使控制环路稳定的瞬态行为等 但是、如果您只是馈入 PWM 信号、则可以测量开关节点性能、压摆率、过冲等  

    如果您使用 TI 的子卡进行这种配对、请在子卡上进行开关节点测量、该子卡具有更低的电感并可实现更精确的测量。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了他们的答案、它解决了我的问题。 每个子卡都是一个半桥电路。 要使用单相全桥逆变器、我需要两个子卡+两个主板+控制器。

    以下是它们的链接:子卡和主板:

    控制器链路:

    如果方案有效、您能否提供匹配的输入/输出设备? 否则、我们不能单独使用该逆变器。 如果可能、请为我提供产品列表。此系列的成本是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    如果您只想评估 GaN 性能、那么单个主板和子卡可让您评估开关节点性能和效率等  

    如果您想为您的设计准备工作原型、建议您自己进行主板/子卡设计、而不是使用两个主板+两个子卡(在这种情况下、我认为它不起作用)。

    我们提供了三相逆变器的参考设计- TIDA-01455、TIDA-00915、TIDA-00909和 TIDA-00913可用于评估、还有一个具有交错配置的双向 PFC/逆变器、TIDM-02008。

    您可以从这些开始、然后继续全桥设计。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的实验室需要一个可编程光伏发电逆变器、以便即使没有 MPPT 也能自行实现。

    我们的实验室需要做的是控制多个新能源器件的并行连接、而贵公司的当前设备功耗太小、例如基于 Piccolo 的太阳能学习开发套件。

    客户服务也推荐了其他的服务、比如 TMDSSOLARUINVKIT、但目前都不满意。

    我们想购买成品、但与参考设计一样、我们是否需要自己焊接?在这种情况下、我们担心欧罗自身的能力不会通过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    您能否提供有关您的要求的更多详细信息? 例如输入电压、输出电压、输出电流、功率级别以及一些特殊要求、例如首选数字控制器等。? 根据要求、我可以查看我们是否有任何可用的参考设计。

    在本例中、考虑 GaN 的主要原因是什么?

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    我们主要希望形成光伏发电设备并联设备的控制系统、因此我们需要一个逆变器来连接到电网仿真器或交流电源。 该逆变器最好是千瓦级(高于2kW)、我们希望找到一个直流电源来替代其输入电压。
    只要逆变器满足良好的输入、
    但我们目前没有一系列设备、因此我们想问您是否可以提供任何解决方案?
    例如、两组基于 Piccolo 的太阳能学习开发套件通过逆变器并联、然后我们自己执行并行控制系统。
    此开发套件实际上满足了我们的需求、但功耗太小。 其他教师向我们建议、以前的 MPPT 和光伏发电的模拟输出可以由自己进行编程、然后他们帮助我们设计了两个子卡+两个母板+控制器的方案。
    如果该方案有效、您能否提供他的直流输入设备?
    以及逆变器后面相应的交流电源。

    谢谢、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们的子卡只是半桥、我仍然不确定如何使用两个子卡和两个主板将其变为全桥逆变器。 请详细说明这一点吗?

    如果您的 PV 需要三相交流输出、那么 TIDA-00915可能是一个很好的参考设计、因为它使用 C2000进行控制、并且能够达到1.25kW。 当您将 LMG3410R150器件替换为更高额定功率的器件(如 LMG3410R050)时、您可以转到更高的功率级别。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    两个半桥逆变器的开关节点已接线、负载连接在两个节点之间。  喜欢这个吗?

    您能否解释什么是参考设计?
    是否在实验室中购买推荐的零件并进行焊接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    我怀疑这是否可行,因为将两个子卡连接在一起会有太多的寄生虫。 此外、通过执行此操作、将很难控制、因为不同器件的传播延迟会有很大不同。

    参考设计是 TI 针对常用终端应用的设计。 TIDA-00915是三相逆变器参考设计的一个很好的示例。 您可以从 TI 订购以进行评估、如果您想了解详细信息或进行修改、所有设计文件均可在线获取。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    什么是"寄生虫"? (您可能输入了错误信息)。  )

    TIDA-01606与 TIDA-00915的比较如何?

    对于参考设计、我知道这是 一种终端应用、但 如果您不提供完整的产品、我需要购买什么?  我是否需要逐个选择一个器件?  我必须自己组装吗?  我很困惑。

    我们希望购买一套设备。 以 TIDA-00915为例、您能否提供他的直流输入器件和交流电源? 我们无法使用一个逆变器、您是否理解我的含义?

    谢谢、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    让我尝试回答这些问题。

    寄生电容是与您尝试连接子卡的长导线相关的寄生电容和寄生电感。 过多的寄生信号会极大地降低性能、并可能由于高开关频率应用中耦合的噪声或开关节点过冲而损坏器件。 此外、这里的主板没有电流/电压感应(它是一个开环器件)、并且可能很难控制这里的主板+子卡配置。

    TIDA-01606需要800V-1000V 的输入电压、而 TIDA-00915需要200-400V 的输入电压。 t

    3.参考设计您在图像中看到的完整 PCB。 您可以购买整个电路板并提供适当的输入并开始测试。

    4.对于最后一个问题、我假设您正在讨论您需要另一个直流/直流转换器来将太阳能电池板的电压升高到逆变器可接受的输入电压范围。 为此、我们的 GaN 团队没有为您提供有关直流/直流级的参考设计。 交流电将是逆变器的输出、直流输入电压将来自 PV 面板。 对于从 PV 面板到逆变器的直流/直流级、您可以查看 TI 提供的升压转换器/反激式转换 器:www.ti.com/.../index.html。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    你给了我我我想要的答案。

    如果我想购买 TIDA-01606或 TIDA-00915、 是否表明我需要购买所有这些器件?  这套服务的价格分别是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    我现在明白你的观点。 通常整个模块都可以购买、但这两者显然不能购买。 您能否接受我的朋友的请求、我可以离线与您合作。

    此致、