This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565201:电感器电流纹波高

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917466/tps565201-high-ripple-on-inductor-current

器件型号:TPS565201
主题中讨论的其他器件:TPS56528Hi

根据 WEBENCH 结果、在 Vin=12V、Vout=5V、Iout=4A 时、电感电流纹波约为34%。 是没有问题还是太高? 我还尝试使用 TPS56528进行仿真、但纹波为23%、看起来更好。
TPS563201
TPS56528

此致、
Kazuto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们知道、Kazuto-San 的纹波电流受 Fsw 和 L 值的影响、Ioutmax 通常为20%~40%、这两个结果都是可以接受的。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Yuchang,谢谢你的评论。

    大约4A、正如您所说的那样、似乎没有问题。 但是、如果负载电流降至2A、它仍处于 CCM 模式、电感器电流纹波比约为80%。 这是否仍然没有问题?

    我将 WEBENCH 放在下面。
    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=2EBE5B0E199C4B4C
    此致、
    Kazuto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuto-San、

    我们建议根据最大输出电流规格设置纹波电流值、例如、如果器件能够提供5A 电流、则需要基于5A 而不是2A 设计 IP-p 或其他设计。 否则、如果您仅使用100mA 电流、电感器值将大得多、对于5A 器件而言没有意义...

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuchang、

    负载电流可以高达5A、但不能保持、在轻负载条件下、有时会降至2A。 在这种情况下、我是否应该建议客户在2A 负载下使用更大的电感来将纹波比保持在40%以内?

    此致、
    Kazuto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuto、

    无需这样做、保持5A 设计。

    裕昌