This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:适配器过压和过流保护、无需组装电池级

Guru**** 2390260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33606, BQ24780S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916177/bq24780s-adapter-overvoltage-and-overcurrent-protection-without-battery-stage-populated

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件:LMZM33606

我将 BQ24780S 与 VSYS 上的 LMZM33606搭配使用、以提供最终输出电压。  

我的 PCB 将有一个不使用电池的版本、交流适配器基本上会直接连接到 LMZM33606。 对于这种仅交流适配器的 PCB 型号、我需要为交流适配器提供额外的过压/过流/浪涌保护 IC。 但是、BQ24780S 具有相当好的交流适配器电源管理功能、我想使用它来代替额外的保护器件。

现在我的问题是、是否可以将 BQ24780S 用作交流适配器过压/过流保护并在没有电池级(降压转换器 MOSFET、电感器、电池 FET 等)的情况下进行监控。 是否已组装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信 这会起作用、但我想与我们的团队进行双倍检查、因为这不是我以前支持的配置。  我将在一两天内与您再次联系。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steve:

    您目前是否可以获得任何确认?

    此外、如果可以通过电子邮件与您联系、我会对该充电器提出另一个非常具体的问题。

    谢谢、

    Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    这应该是可能的、但这不是我们测试过的配置。  您需要验证电路、但我们建议您 尝试以下方法:

    SRP = GND

    SRN = GND

    BATDRV =悬空/ NC

    BATSRC = GND

    LODRV =悬空/常闭

    BTST =悬空/ NC

    HIDRV =悬空/ NC

    相位= GND

    /BATPRES =使用10kOhm 电阻器上拉至3.3V

    ILIM = GND

    (EVM 上的其他引脚)

     

    我向您发送了一份 E2E 朋友请求、我们可以使用该请求来讨论您的另一个问题。

    此致、

    Steve。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    请不要忘记向我发送朋友请求。