This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:低功耗时的 TPS54240效率

Guru**** 2523790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5420, LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918072/tps54240-tps54240-of-efficiency-when-low-consumption

器件型号:TPS54240
主题中讨论的其他器件:TPS5420LMR33620

尊敬的技术支持

我们计划尽可能选择 TPS5420。

然而、当功耗较低时、效率约为40%。

(在我们的评估中、测试结果是 Vin=12V、I in=10mA、Vout=5V 和 Iout=10mA)

对于我们来说、在低输入电流时、效率很高非常重要。

那么、您想告诉我们如何提高效率吗?

BR

Junya Matsumoto。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我们的原理图供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    TPS5420是一款旧产品、轻负载时的效率不高。  我们建议您更改为在轻负载下具有高效率的 LMR33620。  

    12Vin、5Vo 10mA、效率约为87%

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的检查。

    我们了解到很难改进它。

    谢谢