This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:VSENSE 和 VDD 电源序列

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3840, TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914063/tps3808-vsense-and-vdd-supply-sequence

器件型号:TPS3808
主题中讨论的其他器件:TPS3840

您好!

是否可以在 VDD 之前应用 VSENSE。 因为我想监控1.2V 的主电源电压、该电压将在 VDD 之前施加到 VSENSE 上。

我还想监控 VDD。 因此、这是要选择的 corrct 部件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    您可以在 VDD 之前监视 SENSE、一旦复位可用、它就会立即启动。 此外、TPS3840器件是您应用于 VDD 监控的器件。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    为什么不能使用 TPS3808。 我想使用这个部件 TPS3808G12这个我想使用的电压至少为1.14。 请确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    我需要监控 VDD=1.2V。 因此、您建议的器件是不可接受的。 请推荐替代器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    您可以使用 TPS3808并将 SENSE 连接到 VDD、我只是在您的问题中假设您不想使用 SENSE 引脚。 TPS3808工作正常。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    如果我在 VDD 之前施加感测电压、在施加 VDD 之前的复位状态将是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    RESET 将为低电平、直到 VDD 被正确置为有效且启动时间过长。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    复位是否为低电平、您意味着复位将被置为有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ShiftLI、

    是的、复位将被置为有效。 当针对低电平有效器件置位时、它将为逻辑低电平。

    谢谢、

    Abhinav。