This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000-Q1:复位延迟时间

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS386000-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917163/tps386000-q1-reset-delay-time

器件型号:TPS386000-Q1

您好、TI 团队

我的客户希望知道重置(TW)延迟时间。

在以下情况下,延迟时间是多少?

在 SENSE 引脚上施加370mV 电压、并将其设置为420mV、压摆率为200μs μ s。

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    您提到的规格(tw)与检测器件上的脉冲所需的最小脉冲宽度有关。 这必须为4us。 您是指延迟时间(TD)吗?

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhinav-san

    感谢您的快速响应。

    很抱歉,我 有误解。

    他们想知道延迟时间。(不是 TD RESETn 或 RESETn 延迟时间:20ms 或300ms)

    下图中的红色圆圈。

    在以下情况下,延迟时间是多少?

    在 SENSE 引脚上施加370mV 电压、并将其设置为420mV、压摆率为200μs μ s。

    此外、数据表中没有提到这种延迟。

    在哪里可以找到它?

    (压摆率不必为200 μs μ s。)

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abhinav-san

    我的客户正在等待这些问题的答案。

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abhinav-san

    我总结一下这些问题。

    当 RESETB 为高电平时(正常运行期间),从 SENSE 低于 VIT 到 RESETB 变为低电平的时间是多少?

    200μs 将420mV 电压施加到 SENSE 引脚、并将其设置为370mV、压摆率为1 μ s。
    从 VIT 到 RESETB:H⇒L 的时间。 (检测时间与第1次相同)

    可以回答吗?

    如果您有任何疑问、请告诉我。

      

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji-San、

    我们正在努力具体回答这些问题。 对于 TPS386000-Q1、数据表中没有此传播延迟特性。 因此、我已与设计人员联系以了解更多信息。 我们需要等待他们的回应、看看他们是否有进一步的见解。

    谢谢、

    Abhinav。