This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:需要帮助以确定 TPS63802DLAR IC 烧毁的原因

Guru**** 2532360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918076/tps63802-need-assistance-to-identify-causes-for-tps63802dlar-ic-burn-out

器件型号:TPS63802

您好!  
我设计了 TPS63802DLAR 升压转换器。  
下图详细介绍了设计用于的输入/输出参数。  
遵循相同的原理图。  

这是升压转换器的 PCB 布局  

应用-通过3.7V 锂离子电池输入为5V 锁定+蜂鸣器组合供电

 即使 未连接负载、TPS63802DLAR 在连接输入电源时也会持续燃烧。 我假设 IC 已经烧坏了、因为电路板组装后的初始测试用于产生5V 输出、但经过一段时间后、IC 往往会变热并停止提供5V 输出。  
我是否需要在 PCB 布局或原理图中进行任何修复、以帮助解决此问题。  

期待您的帮助。  
非常感谢!

此致、  
米林德 M  
硬件工程师
普菲尔网格普夫特有限公司  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milind:

    原理图看起来不错、但布局不好。  

    请检查数据表中的布局指南、并确保输入和输出电容器尽可能靠近 IC。 而布线也应保持较短。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢敏秋、您好!  

    感谢您的回答。 IC 是否可能仅由于 PCB 布局问题而加热/烧毁?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milind:

    如果布局不佳、则会导致糟糕的电压尖峰、尤其是对于 SW 引脚。 如果尖峰过大、则会导致器件停止运行。

    TPS63802具有热保护功能。 如果温度太高、很难损坏它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢敏秋、您好!  
    明白。 感谢您的澄清。  
    应提供经修订的 Booster PCB 布局设计以供审阅  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    我们对由该 IC 的5V 输出驱动的负载(LOCK)运行了测试。 它的瞬态电流消耗大于2A  

    该设计配置为1.2A 输出、根据数据表分析、IC 仅可提供高达2A 的电流。  
    如果负载消耗的电流超过2A、是否可能会损坏 IC?  

    谢谢、  
    米林德 M  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    已确定从锁反电动势损坏 IC 的问题。  
    问题已解决。  

    谢谢  
    米林德