This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192I:只从 BAT 为 SYS 供电

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915749/bq24192i-powering-sys-from-bat-only

器件型号:BQ24192I

大家好、

使用此器件、我知道我可以使用 CE 引脚或 REG01 (5:4)位来控制电池的充电、但也有一种方法

强制器件仅通过电池为 SYS 供电、即使是在为 VBUS 输入供电的有效充电器时?

此外、如果我将负载连接到 SYS、在几秒钟的周期内从零变为大约2安培、那么在连接 VBUS 并尝试为电池充电的情况下、锂离子电池的"健康状况"是怎样的

同时(1A 充电电流)、假设 VBUS 可以处理该负载?

谢谢!

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    1.是的。  主机可以通过 I2C 设置 EN_HIZ REG00[7]=1、 器  件将在 REGN LDO 和偏置电路关闭的情况下进入 HIZ 模式。  µA HIZ 状态下的 VBUS 电流将小于30 μ A。 系统由电池供电。

    2.如果 VBUS 有足够的功率来处理 SYS 负载和充电电流、充电器将继续正常运行。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    谢谢你。 几个月前、您还帮助我解决了我的最后一个问题。

    至于您的答案2 -我更详细地提到电池本身-您认为照我在问题中所描述的那样、在小周期内为锂离子电池充电并在两者之间放电是否正常?

    NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    请咨询电池制造商。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你宁。

    最后一个问题:如果电池由 BQ24192L IC 监控、这是否意味着我可以在没有 PCM 电路的情况下连接电池(如 AX1032)?

    NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    我无法在线找到 AX1032信息。 如果您是指电池保护或电池电量监测计、它们是可选的、但很好。 可以 直接将电池连接到充电器、如 d/s 上的典型应用所示

    谢谢、

    宁。