This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:关于 LLC

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC28065, UCC28056, UCC28064A, UCC256302, UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917536/ucc256404-about-llc

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件: UCC28065UCC28056UCC28064AUCC256302UCC256402

您好、E2E、

Q1:LLC 需要 PFC? 如果没有必要、我不喜欢在轻负载时运行 PFC。 (任何负载电流)
Q2:  轻负载时、UCC256404能否将 Vout 从16.5V 降低到6V? 或通过外部操作。
Q3:当输出功率低于0.1W 时、我希望抑制0.25W 以下的输入功率。 请告诉我 TI 推荐的 PFC 控制器。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    感谢您关注 UCC256404 LLC 控制器。

    A1: LLC 不需要 PFC、但大多数 LLC 设计在较窄的输入电压范围内最有效。  PFC 级有助于使 LLC 的输入电压范围非常窄。  UCC256404控制器可在一个比平常更宽的输入范围内运行。

    A2:LLC 的输出电压 由次级侧稳压器控制、并通过光耦合器提供反馈。   要更改输出电压、必须控制稳压器以正确调整反馈。   

    A3: 待机偏置功率极低的 PFC 控制器为 UCC28064A、UCC28065和 UCC28056。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    感谢你的答复。  我可以提出更多问题吗?

    如果 PFC 在交流输入为90V 的轻负载下停止、有什么问题?

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    一个问题是"光有多亮?" 是 PFC 停止时的轻负载。

    当 PFC 未升压时、大容量电容器上的纹波电压必须足够低、以不会在 BLK 引脚触发 UV 检测。

    另一个是:PFC 关闭时、LLC 上的负载阶跃发生的速度有多快?  大容量电容器必须为 LLC 提供能量并保持高于 UV 触发器、直到 PFC 可以打开并恢复升压。  负载缓慢增加是可以的、或者在重负载阶跃之前打开 PFC 的高级警告。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    输出功率;
    典型值:300W (16.5V/18A)
    轻负载:反馈电阻器在开关输出电压后小于9W (6V/1.5A)<-

    输入
    AC90V - AC264V WW 范围

    客户的想法。 开关输出电压并停止 PFC 的原因是为了降低待机功耗。

    我认为、如果要通过停止 PFC 所必需的 TI 电源解决方案(PFC 和 LLC)降低待机功耗、

    设计要求;
    输入功率小于250mW (输出功率为100mW)。

    TI 电源器件能否解决这一难题?

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    我们的客户对 UCC256302有疑虑。 您能否检查客户对以下 URL 的问题?

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/912152

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    我已将您的问题提交给另一位工程师以评估波形。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    在正常开关条件下、高侧栅极将在控制器检测到开关节点已完成转换至 Vin 时立即打开。 当控制器无法检测到压摆率时、下一个栅极导通将延迟、您将获得极细的高侧脉冲。 产生极细脉冲的原因是 VCR 上的内部频率补偿电流斜坡在死区时间内处于活动状态。 因此、即使高侧栅极尚未打开、内部电流源也已在为 VCR 引脚充电。 当高侧最终导通时、VCR 电压已经非常接近 VTH 关断阈值。 有几个项目可以帮助提高压摆率检测的一致性:

    1.提高 MOSFET 的关断速度

    2.使用具有较低输出电容的 MOSFET

    3.轻微增大突发阈值。 这将使控制器以稍高的功率突发。 更高的功率突发能量将具有更大的磁化电流振幅、以驱动开关节点

    4.使用较小的 Lm 来增加磁化电流

    5、切换到与 UCC256302引脚对引脚兼容的 UCC256402、IC 周围只有少数无源组件需要更改。 UCC256302的最小可检测压摆率为1V/ns、而 UCC256402可检测低至0.1V/ns。  

    此致、

    本·洛夫